キャップAのレビュー
2020-02-10
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 75897114
車両のバキュームホースの配管変更によるメクラの為に使用。耐熱もある程度ある為様々なところに使用出来ます。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2020-02-17
- 用途:
- ワイヤーコード端末の保護
- 対象商品:
- 75896737
想像していた通りにピッタリサイズで良かったのですが、抜け、外れ防止の工夫や機構があれば最高だと思います。
1人が参考にしています
2019-12-26
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 75897184
ボルト保護の為に使用しましたが 柔軟性が有る為 塗装の養生、
キャップとしても使えます。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
タル工房 様2019-09-14
- 用途:
- 色分けしてるので便利
- 対象商品:
- 75897035
長さもあるので自分はカットして取り付け部分に合わせました。
これ用のホースクランプ バンドがカタログで分かりやすいと便利です。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
川中島建設株式会社 様2019-11-11
- 用途:
- 工事現場の作業ヤードの設定の時
- 対象商品:
- 46077227
13mmφの鉄筋の先端防護にちょうど良し。あと少し価格が安く成れば更に良し。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2018-01-23
- 用途:
- アンテナエレメントの先端保護
- 対象商品:
- 75897087
丁度合うサイズのキャップが身近な店になかったので、こちらを利用しました。しっかりした厚みがあります。今後は表面やエッジ部を滑らかにするなど、質感の向上を期待します。
2015-08-10
- 用途:
- めっきのマスキング用
- 対象商品:
- 46078347
アルカリ脱脂剤に対する耐薬品性が向上するとありがたいです。
また、1000個パックで安くなるとうれしいです。ご検討よろしくお願いします。
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。
2018-05-01
- 用途:
- センサ=キャップ
- 対象商品:
- 75896527
もともとの使用目的とは違うので,参考になりませんが,ガラスチューブの保護用に購入しました。
内径 外径の差が 1mmしかないのですが,素材的に伸びにくいのでちょっと硬かった。
もともとの使用目的が違うので参考にはならないと思いますが・・・