オイルキャップ KRM-A型のレビュー
2025-10-25
- 用途:
- 機械のオイル注人口のキャップとして、使用しました。
- 対象商品:
- 46134873
ネジ山が、大きくて入りませんでしたが
ダイスで治して使用しました。
で、治してはいりました。
2022-10-25
- 用途:
- 作業機のオイルキャップとして
G1/2とG1を購入しました。G1/2は問題なく手で取り付け出来ました。
G1の方は若干大き目の様でプライヤーで締めないと取付出来ませんでした。
製品のバラツキなのか、手で絞めれるようになると良いですね。
3人が参考にしています
2022-03-07
- 用途:
- トラクターのギアOIL注入口に使用。
- 対象商品:
- 46134925
従来のOILキャップがOIL交換時、35年の経年劣化で破損してその代用品を探していました。
届いた「オイルキャップ KRM-A型」ジャストフィットしました。ギアOIL交換も無事終了し、骨董品のトラクターはあと10年はいけます。
2020-01-28
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 46134837
機械のメンテナンスに使いました、ギヤボックスをオーバーホールしてギヤオイルの給油口に取り付けました ギヤボックスケース内の空気抜きにもなるのでとてもいいです。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。