丸型ネジ式オイルゲージのレビュー

平均満足度 4.11 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸型ネジ式オイルゲージ 協和
協和
579 / 税込 637
樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
27件中 21~27件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-08-13
用途:
オイルゲージ破損により交換
対象商品:
46140866

目盛りが大きく見やすい。また、オイル漏れもなく良かった。

2017-03-21
用途:
富士コンプレッサーオイルゲージ
対象商品:
46140911

他の方も言われるようにミリでサイズ記載あると助かります。富士5馬力コンプレッサーにインチKIS-6とKMS-28Aとどちらかわからなかったので両方購入。結局ミリ規格のKMS-28Aが適合しました。

2人が参考にしています
2020-04-01
用途:
コンプレッサーの修理
対象商品:
46140893

ほかの方も投稿されていましたが、やはりねじ山部分のサイズ表記ですがミリ単位での表記が無いと非常に面倒かと思われます。今後においてミリ単位の表記を希望します。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。メーカーのカタログを調べておりますが、記載されていないようなので、整備が困難な状態です。お手数かけ、申し訳ありませんが、メーカーにお問い合わせいただければ幸いです。

2017-01-30
用途:
エアーコンプレッサーのオイルレベルゲージ
対象商品:
46140884

ミリかインチか判らないので20mmとG3/4インチを両方手配しました。
ノギスの実測ではネジ部の最大径が19.5mmで20mmか19.05mmか微妙でした。
結果はKMS-20Aがピッタリでした。安いものなのだ出来る技です。
欲を言えばG3/4と併用で実際のmmサイズが入っていると判断しやすいです。

3人が参考にしています
2019-08-19
用途:
エアコンプレッサーの修理に
対象商品:
46140893

エアコンプレッサー用に使用。 機械の交換部品と思って検索するので購入時にネジ径が実測ではなく配管用のサイズ表記なので要注意。

便利屋スカッシュ 様2016-08-05
用途:
コンプレッサーのオイルゲージ
対象商品:
46140884

とても良いお買い物でした。
ありがとうございます。

1人が参考にしています
2016-05-26
用途:
コンプレッサーの油面用
対象商品:
46140875

見やすい。

1人が参考にしています