電磁式エアーポンプのレビュー
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
【用途】浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
2025-04-18
- 用途:
- 浄化槽エアー
午後注文して、翌日の配達早かったです。レビーを見てエル字ホースがついていることが確認できましたので注文はしませんでした。取替は簡単でした。
3人が参考にしています
2022-09-15
- 用途:
- 故障にて交換
- 対象商品:
- 73820504
発注から納品までのスピ-ドが早くて助かりました。
商品説明もしっかりしているので 商品検索も楽でした、
1人が参考にしています
smile company 様2022-09-05
- 用途:
- 空気を流す為
- 対象商品:
- 73820504
音もそれ程うるさくなく、コンパクトで良いと思います。
on/offのスイッチがあると嬉しかったです。
2021-09-09
- 用途:
- 浄化槽のエアレーション
- 対象商品:
- 73820504
小型で稼働音も小さくて使いやすいです。
ただ、ブロワアフターパーツ(L型ホース)が付属されていることの記載が欲しいですね。気付かなくて別途注文してしまいました。
1人が参考にしています
岡山積載運輸株式会社 様2021-03-03
- 用途:
- ブロアー交換
- 対象商品:
- 09514978
交換作業は簡単に出来た。
アフターパーツ(L形)がセットの記載が無かったので別注文したが、L形チューブが付いていたのでパーツがダブってしまった。
1人が参考にしています
2019-12-24
- 用途:
- 浄化槽のブロアー交換用
- 対象商品:
- 73820504
今までのが経年劣化により浄化槽ポンプが作動しなくなり臭気が感じられるようになりました。
浄化槽管理会社の方からホームセンターでも売っているし、交換も簡単だからご自分でされた方が安上がりですよと言われたので、こちらで探しました。
2日後には届き、簡単に交換することができました。音は心配になるくらい静かですが、しっかりと働いてくれてます。
1人が参考にしています
鹿児島県漁業協同組合 様2020-03-06
- 用途:
- 活魚タンクのエアーレーションとして
- 対象商品:
- 09514978
使用しているものが故障したので、購入しました。快適に動いています。
小型、軽量で設置場所を取らず、静音なのがいい。
1人が参考にしています
2019-12-02
- 用途:
- 合併処理浄化槽の既設送風機故障の代替機として使用
- 対象商品:
- 73820495
風量が毎分60リットルと余力がある。過ばっ気になりすぎず5人荘にはちょうど良い風量。電磁式に特有の唸り音があるため、防音材を施工して使用している。
2020-08-29
- 用途:
- 浄化槽の散気管
- 対象商品:
- 09514978
機能は良いが、機械に「当たり、はずれ」があり金額のわりに故障が多い。ならば金額がもう少し安くならないかな?
1人が参考にしています
2016-11-02
- 用途:
- 食堂グリストラップ用エアーポンプの更新
- 対象商品:
- 45558947
使用していたポンプが壊れた為、購入しました。
信頼できるメーカー品を安価で購入できてよかったです。
音も静かで安心して使用できます。