標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)のレビュー
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
2024-05-10
- 用途:
- 防犯カメラの電源として使用
- 対象商品:
- 87005922
問題なく動作しました。外側から固定できるとめ穴が欲しいです、もう少し大きな容量があるとよかったです
1人が参考にしています
伊藤興産 様2024-06-03
- 用途:
- 陶芸作品でプリンスエドワード島(赤毛のアンの舞台)灯台を作った。それのLED球電源
- 対象商品:
- 87005913
キッチと作動してます。玄関に灯台を設置。センサーで、暗くなり、物が近づくと点灯し一定時間後、消灯。LED球は七色に点滅するタイプ。一斉にテラス・窓で点灯。
岩手県立産業技術短期大学校 様2024-11-12
- 用途:
- 試作品製作
高品質でとても重宝しております。これからも使い続けたいと思っております。
2023-05-10
- 用途:
- 制御盤修理 機器交換
- 対象商品:
- 45556542
制御盤で故障の多い機器です。
これがないとリレーやセンサーが作動しません。
商品不足の今、一番在庫で欲しい商品です。
2人が参考にしています
株式会社スターマイクロ 様2022-07-09
- 用途:
- 検査機器の電源延長に使用
- 対象商品:
- 45556427
SW電源部品がどこにも在庫が有りませんでしたが、御社様は在庫をしていましたのですぐに入手ができ、大変に助かりました
1人が参考にしています
2022-02-17
- 用途:
- 制御機器の電源故障時の置き換え
- 対象商品:
- 45556506
故障して電源と交換して、問題なく動作しています。
現在DC24V電源の入手が難しい中、購入できてありがたいです。
1人が参考にしています
KGTECH 様2021-08-20
- 用途:
- 装置の組立
- 対象商品:
- 87005931
DC15V品が少ないので重宝しております。13.5Vに調整して使用しておりますが、電圧可変範囲が広く使用しやすいです。
2019-09-17
- 用途:
- 一般工作(乾電池仕様の機器をDC電源化)
- 対象商品:
- 87005913
動作が安定しており信頼性が高い点に満足しています。
3R3は出力電圧の調整機能があり便利でした。
また、たまたまだったかも知れませんが短納期で助かりました。
2018-10-13
- 用途:
- 基板用のDC電源
- 対象商品:
- 45556506
縦型に使用しています。
オムロンのものより少し縦方向に置くと小さいので
深さ110mmのボックスになんとか入りました。
これしか入らないのでこれからも生産お願いします。
2018-07-03
- 用途:
- 装置の修理
- 対象商品:
- 45556585
廃版品の代替えで購入しました。取付位置などに大きな差がありましたが、特性などが改善されていて助かりました。
また、納期が短くすぐに修理ができたため、稼働率が維持できました。
2019-01-19
- 用途:
- 直流電圧回路に使用
- 対象商品:
- 45556497
価格的にもう少し安価であればなおいいですが、納期等をかんがえれば満足できると思います。製品については、全然問題ありません。