点眼容器C点ネジ式ノズルのレビュー

平均満足度 4.32 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
点眼容器C点ネジ式ノズル ケーエム化学
ケーエム化学
   
少量スポイト瓶の代用としても使用できます。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-12-13
用途:
普段
対象商品:
46750907

容量や形に問題はないが、使用しているうちにわりとすぐつなぎ目が割れることが多いです。

2020-09-21
用途:
ネジロック剤の小分け
対象商品:
46750907

ネジロック剤やオイルの小分け用に,小さな容器を探していたところ,点眼容器を見付けました.本来の使い方ではありませんが,重宝しています.本体からノズル部分が取り外せるので,容器に入れるのも容易です.ノズル,キャップ共にしっかりと止まりますので,漏れもなさそうです.使い方はともかくとして,容器がもう少し硬いと,より使いやすいように思います.

amritessence 様2020-08-20
用途:
化粧品の小分け
対象商品:
46750882

デザインも、使い勝手も気に入っています。
可能ならば、蓋とドロッパー部のスペアが3個ほどつくと助かります。
商品になんの不満もなく、早くつくのでリピしました。

2019-03-03
用途:
機械メンテナンス

缶入りのねじロック剤だと、
ちょっとしか使わないうちに固まってしまうのと、
倒してこぼれると悲惨なことになっていたので、
ためしにこれに移してみたら、使いやすさに大感動。お勧めです。
倒れた状態の車内長期放置でも異常無し(日光は避けています)。
1缶から10本くらいになったので、同僚にも配りました。
ねじロック剤の買い買えが激減できて、大満足です。

2人が参考にしています
株式会社スタジオイクイプメント 様2019-01-25
用途:
シールの剥がしや汚れ取り
対象商品:
46750882

無水エタノールを小分けにして工具箱に入れておくのに使用していた。
場所を取らないので便利に使っていたのだが、1年以上経過すると必ず、青いキャップ部分にひび割れが発生する。
PEなのでアルコールに耐性があると思っていたのですが残念です。

3人が参考にしています
2018-09-19
用途:
絵具のとりわけに使っています。
対象商品:
46750907

取り分けたボトルをプラスチックケースや布せいの袋に入れていますが、こぼれたりせず 助かっています。
勿論 中蓋が外せるので 絵具の(粘度が高い)入れ替えもスムーズです。

2018-06-22
用途:
vape 試作
対象商品:
46750891

vape リキッドの試作用に5ccと10ccを購入しました。洗浄済みか分からなかったので、一緒に買ったエタノールで使用前に漬け置き洗いしました。ネジ式は分解が楽です。花粉症で病院で貰った点眼容器よりチープな作りですが、使い捨てにしてもコスパが良いです。

株式会社林商会 様2017-10-10
用途:
薬品の小分け
対象商品:
46750916

サイズも様々で使いやすかった。
また購入いたします。

2018-09-07
用途:
化粧水入れ
対象商品:
46750916

物によって液漏れする時があります。
やはり点眼容器Aの方が液漏れしにくいのかもしれません。

2017-02-28
用途:
電子タバコのリキッド作成に使用
対象商品:
46750907

下部のボトルは硬さも適切で問題なし。青いキャップも問題なし。概ね良好な使い心地なのですが、中間部分の白いノズルパーツがさほど強い力で締め込んだ訳でもないのに角の部分から裂けて割れることがたまにあり、価格も安く殆ど使い捨てとは言えコレだけが残念。

2人が参考にしています
山縣商店 様2017-03-24
用途:
VAPEリキッドの自作
対象商品:
46750891

通常使用では漏れもなく、まったく問題ないが。
蓋をきつく締めていると中間の白い蓋の部分がまれに破断する。
それを除けば非常に良い品物でした。

2人が参考にしています
2017-03-10
用途:
接着剤の容器にした
対象商品:
46750916

リーズナブルで使いやすい。遮光の物が有ると紫外線硬化の接着剤にも使用できるのに。

1人が参考にしています
2017-04-24
用途:
液肥の計量
対象商品:
46750882

使ってみたら3mlのもので約1ml吸えるので計量に使用。
厳密でなくていい計量が楽になった。
他の容量のものも試してみたい。

1人が参考にしています
2021-07-16
用途:
A点が欠品の為、仕方なく購入
対象商品:
46750916

A点が長期欠品しているので、仕方なく購入した。A点の安定供給を切に願っています。

2018-08-30
用途:
インク容器
対象商品:
46750916

以前使用していた容器ではインクが漏れがあったが、この商品は蓋がしっかりしていて漏れがない。

レオレオカメレオンファーム 様2016-02-26
用途:
ペットの投薬
対象商品:
46750907

容器自体は動物病院で頂く点眼容器と比べて、内部の点眼用蓋がねじ込み式なので簡単に使えますし、使い良いです。
本来の用途だけでなく、ソースやドレッシングなとを持ち運ぶのにも適していると思います。

1人が参考にしています
2017-05-25
用途:
コーティング剤の充填
対象商品:
46750907

思ったよりしっかりとした造りで機能的にも満足しました。これからはサンプル用にも使用してみたいと思います。

2016-10-13
用途:
ペーパークラフト工作の接着剤容器として
対象商品:
46750891

接着剤を入れて使うので、強い力で押し出す時にネジ式でないとノズルごと接着剤が飛び出してしまう恐れがあります.この製品であればネジ式ノズルですので安心して使用できそうです.

島ネロ研究所 様2016-01-31
用途:
島唐辛子調味料のサンプル容器に使用
対象商品:
46750907

ノズルを、任意に切り落とすことで、1滴2滴と島唐辛子調味料「島ネロ」を注げるので、トライアルキットとして、又サンプルとしても重宝しています。
欲を言えば、「島ネロ」が2種類あるので、キャップの色も2色欲しかったです。

2019-01-24
用途:
シリコンオイル用
対象商品:
46750907

満タンで横倒しにしておいても漏れ滲みはありません。