ドレンホース 耐候性のレビュー

平均満足度 4.61 (85件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドレンホース 耐候性 モノタロウ
モノタロウ
2,398 / 税込 2,638
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。 【用途】エアコン用ドレンホース
85件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-08
用途:
エアコンのメンテナンス

経年劣化したドレンホースを簡単な作業で交換できました。必要な長さを引き出して使えるので便利です。カットする位置によって、2種類の太さの規格に対応できます。カット位置を間違えないよう注意が必要です。

2025-05-07
用途:
エアコン工事
対象商品:
46783676

因幡のドレンホースが近年高くなりつつあるので昨年より使ってます。安いのにとても質の良いドレンホースです。

1人が参考にしています
彩電館にしかわ 様2025-08-13
用途:
エアコンのドレンホース

対候性で強度も問題なく何度もリピート購入しています。消耗品なのでセールの時に送料無料の価格合わせにも使用していて大変便利です。

ケーズエレック 様2025-07-24
用途:
エコキュートのヒートポンプのドレンに使用。
対象商品:
46783676

何ら問題も無くまた、他社の製品と遜色なく使用しています。

2025-02-17
用途:
エアコン取付
対象商品:
46783676

耐久性に関してはまだ分かりませんが商品はしっかりしています。値段も安いです!

リファイン 様2023-05-24
用途:
ウェイブカメラの屋外配線用
対象商品:
46783676

いろいろ調べたらコレが一番安く上がりましたので、購入しました、監視カメラ4台外用配線17メートル4本設置するために、防水&防滴用にと購入、ハサミで縦にカットして配線を入れ込んで雨があたる箇所のみ防水テープで貼って使用完璧です。

1人が参考にしています
2023-02-21
用途:
農業用ビニールハウスの雨水の排水管
対象商品:
46783676

紫外線で劣化が速いので定期的に交換するので、コスパが良いです。

3人が参考にしています
マスダデンキ 様2023-01-23
用途:
エアコン配管工事の時
対象商品:
46783676

50センチ単位で切断しやすく、経年変化も少ないようで材料として満足しています。

1人が参考にしています
2023-04-29
用途:
エアコン工事
対象商品:
46783676

今まではメーカ品使用していまして初めての購入です、柔らかく扱いやすいですね、無くなればリピする商品かなです。

2022-09-06
用途:
ドレンホースの更新
対象商品:
46783676

陽射し、風雨等に曝される屋外で使用するため耐候性に期待して購入。ホース自体はフレキシブルで取扱易い。部分交換する場合、ホース相互の接続にジョイントが別途必要となり、φ兼用ホースとしてジョイント出来る構造であれば有り難いです。

小川エンジニアリング 様2022-10-18
用途:
エアコン工事
対象商品:
46783676

ドレンホース 耐候性クーポン使用でをこの値段で買える事は良いと思います。

2022-10-16
用途:
エアコン取り付け
対象商品:
46783676

今回、2度目の購入になります。
モノタロウブランドの商品はコストパホーマンスも良く気に入ってます。
次回も購入予定です。

エース電工 様2022-01-20
用途:
エアコン用ドレンホース
対象商品:
46783676

価格がリーズナブルで使用も材質が柔らかく
ねじれが取れやすいので使いやすい

2022-08-17
用途:
エアコン取付
対象商品:
46783676

無くなり次第買い足している。有名メーカーと変わりなし。

2021-12-19
用途:
エアコン工事
対象商品:
46783676

屋外の配管に使用しています。テープ又はダクトで工事をしますが耐候性有りのホースを使用しています。

有限会社ハート 様2022-05-25
用途:
エアコンのドレンの延長に使います
対象商品:
46783676

中が黒くなっている耐候性のものです。他社のものと変わりません。安心して使っています。

2022-08-17
用途:
エアコン工事
対象商品:
46783676

思っていたより、柔らかく施工しやすそう。
無くなったらまたこれ買います。

2021-06-28
用途:
エアコンのドレン用に
対象商品:
46783676

通常のドレンホースがすぐにパリパリ,ボロボロになるので耐候性のものを買い求めました。2重構造になった耐候性の物が近くに売ってなく,価格もお手頃なのでよいと思います。

なかむら工房 様2022-06-22
用途:
エアコン工事
対象商品:
46783676

この値段で、この商品価値は、なかなかの物ですよ。また購入します。

1人が参考にしています
スリーエイチ デンキ 様2021-02-19
用途:
エアコン工事
対象商品:
46783676

いつも使わせていただいています。リピート商品です。パイが16と18になっているので、選んでつなぎやすいです。