ハーネス オーディオ接続用のレビュー

平均満足度 4.54 (285件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ
モノタロウ
699 / 税込 769
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。 【用途】オーディオデッキ取り付けに。
285件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-19
用途:
社外オーディオの接続

日産ノートE3(2025年式)の20Pは、電源がACCでなく常時電源みたいで、
社外オーディオのACC電源は、12Pからの接続が必要なことが判明。12Pを追加購入して無事に取付ができた。(日産サクラでは、20P+3PでOKでした。)元仕様のバックカメラは、ルームミラーに表示されるが、12Pのリバース接続では、バック時にオーデイオの画面には通信なしと表示されるので、車の仕様上の修正が必要なようです。

2025-08-21
用途:
オーディオ取付

息子の車がスズキ車で社外カーオーディオを取付けるために購入しました
問題なく使用できました
メーカー品より低価格で、配線色も純正と同じなので接続を間違えることもありません

2025-07-15
用途:
車に純正以外のナビ取り付け
対象商品:
46807966

配線に、ACC イルミ バッテリー 右フロントスピーカー と分かりやすくなっているから使いやすい

2026-02-18
用途:
カーナビ配線
対象商品:
46807966

とても良いです。また利用させて頂きます。ありがとうございました。

チャンピオンモータース 様2025-11-06
用途:
ステレオ取り付け
対象商品:
75998465

問題なく取り付けできました。また機会ありましたらお願いします。

2024-12-08
用途:
ナビ設置

純正ナビから社外ナビに交換するためにつかいました
とても楽に接続できます

F2DOCK 様2024-08-30
用途:
カーナビゲーション取付時
対象商品:
46807966

スズキ車へカーナビ取付の為 調達しました
ナビ本体を純正別メーカーの物なのでナビ側への配線先がカプラーとなっていない物が必要でした
スピーカーケーブルの太さもそれなりにありますし配線先もギボシやクワ型等 剥き出し配線なのは作業が短縮出来て助かります
モノタロウ独自のブランド品ですが品質クオリティと価格のバランスが取れた良い商品です

カトウ 様2024-08-14
用途:
車の整備
対象商品:
46807957

純正ではないので多少の不具合があると思いましたが、カプラーの接続等不安なく使用できました。

1人が参考にしています
HF電子 様2024-07-14
用途:
友人から頂いたカーナビをスバルの軽トラックに取り付けた
対象商品:
75998465

結果取り付けがうまくいきました。車のコネクタの方は4本程しか配線ありませんけど
楽なので買ってみました。

有限会社トラフィックサービス 様2024-04-14
用途:
ナビゲーション付け替え
対象商品:
75998456

最速のご手配ありがとうございます。また取引させていだだきます。

2024-11-17
用途:
新車のオーディオ取付け時に

モノタロウ製で安価で助かります
品質も問題なく安心して使用できます

2023-10-27
用途:
カーナビ載せ替えの際に
対象商品:
46807957

設置個所の容積が少ない場所への設置の為にギボシ端子はカットしてスプライス端子で直結して使いました。低価格でスリーブのラベル表記もコンパクトなので気兼ねなく加工できます。

2023-10-16
用途:
カーステレオの交換
対象商品:
46807957

価格が安く説明書も有り良い商品です、また取り付けが有りましたら注文致します。

1人が参考にしています
2023-11-26
用途:
日産 クリッパー 軽トラにナビ装着に使用
対象商品:
46807966

自分でナビを装着するために購入しましたが、問題なく取り付け出来ました。

2023-10-14
用途:
社外オーディオの取り付けに
対象商品:
46807966

純正ナビを外して社外オーディオに変更時使用。他社製品と遜色なく使える。

2023-08-13
用途:
オーディオ取り付け
対象商品:
75998456

オーディオ取り付けの際に必要なので購入。安く買うことができた。

car TEC'hara 様2023-03-30
用途:
社外オーディオ取り付けで
対象商品:
75998456

安価ですが確実にコネクトできてます。必要な時リピしてます。廃盤にしないでください!

2023-01-27
用途:
社外品のオーディオの取付
対象商品:
46807966

今回純正のオーディオがつぶれたので社外品をもらって取付したのですが
配線が合わなくて接続用ハーネスを頼んだところ簡単に配線が出来ました。

2023-11-08
用途:
三菱車のナビ取付
対象商品:
75998456

問題なく使用出来ました。値段も安価で満足しています。

バイクショップ 森のくまさん 様2022-11-24
用途:
仕事で使う軽トラックのオーディオ組付けに使用
対象商品:
46807966

純正ラジオの配線に差し込むだけで使えるので便利です。その先の配線の行先も案内付属で楽に組付け出来ました。