降圧トランス ポータブル式のレビュー
- 用途:
- アングル、鉄筋等の切断
- 対象商品:
- 46828485
連続使用で、10~15A位使用して居りますが、少し熱もっております。
夏場に使用出来たら満足です。
- 用途:
- 高圧洗浄機の電源として利用
- 対象商品:
- 46828485
近くに200V電源しか無く手持ちの100Vの高圧洗浄機が使用出来なかったので購入。この製品を介して無事使用出来るようになり満足しています。
- 用途:
- 大型施設での屋外の工事用電源
- 対象商品:
- 46828485
まだ使っていません。
単相200Vの20Aコンセントにプラグを差し込んで使いたかった。 他で20A250Vアース付のプラグを購入し、変圧器に取り付けました。
無事利用可能となりました。
EV(電気自動車)の充電と工事用電源コンセントを兼用したかったのです。
- 用途:
- 動力から使用
- 対象商品:
- 46828485
常時100wまでの使用なのでしっかり作動してくれています。単相200V及び3相200V共用とされていますが、(写真では3本移っていますが、厳密には入力が2相+アース線)3本3相200Vの3線全てを結線するのではないことをしっかり謳うべきだと思います。Q&Aでも記されていますが間違いだと思います。3線の内2線しか使わないので厳密には動力のバランスが狂うそうです。
貴重なご意見、誠にありがとうございます。
製造元にも確認して対応させて頂きます。
- 用途:
- 農業用機械の保全等に使用する100V機器に使用
- 対象商品:
- 46828485
農業用200V電源は家庭用の100Vに比べて電気代が割安なので、電気代の節約になるので喜んでいます。
- 用途:
- 工事現場でも便利ですが 私は主に イベント現場で使用してます 重宝してます。
- 対象商品:
- 46828485
絶縁トランスで無いのが少し気になりましたが 一次側入力の対地電圧を理解して使用すれば全く問題ありません。
1500ワット連続使用で発熱も気になりませんでした。とても満足してます。
- 用途:
- 工場内の電圧降下のため200V~100Vダウンさせて電動工具に使用してます。
- 対象商品:
- 46828485
ダウントランスがこんなに簡単な接続で使用出来る。
- 用途:
- 設備工事
- 対象商品:
- 46828485
100vを引いて来るには50m程あり 200vしかない現場で使用しました。
大きめのコンクリートハツリ機を使用しましたが ブレーカーも飛ばず OKでした。
- 用途:
- 100V電源がほしいとき
- 対象商品:
- 46828485
200Vしかない場所で100Vの機器を使用したいときに重宝します。移動も軽量小型なのでラクチンだし、作動時の音も静かです。スイッチを入れたときだけは「ブーン」という音はしますが、機器使用中でもうなったり異音がしたりすることもありませんでした。
今に時期、外気温が5度と低いからか作動温度上昇は16度でした。
- 用途:
- 電動工具 照明 ラジオ
- 対象商品:
- 46828485
これはいい
プラグをつないで、三相の4穴ソケットに差し込むだけ、超簡単に100Vがとれる
音もしない、熱も持たない(使用する機器の容量が少ないのかも)お買い得かも
- 用途:
- 工場での暖房機器等の使用
- 対象商品:
- 46828485
付属のプラグに合うコネクタやコンセントって、どれが適当なんでしょう?
大きなコンセントは有るのですが…
ケースの造りは細かく見ると雑。持ち運んで使用するとタッピングビスが緩みそう。
でも中身はちゃんと作られている様で、普通の使い方では大丈夫だと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
尚、付属のプラグは、3相200V4芯タイプの電源にご使用ください。
- 用途:
- 米と野菜の選別機に使用しています。
- 対象商品:
- 46828485
価格が安かったので購入したのですが、思ったより安定しているので重宝しています。
- 用途:
- 改造工事作業現場に
- 対象商品:
- 46828485
ポータブル降圧トランスは、一部改造してください。どこ・・ブレーカー軸が、悪い、設計修正してください。それ以外を問題はなし、価格は満足
貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 200V電圧の作業所に100Vの電気を付ける為 暖房の為電熱ヒーター仕様
- 対象商品:
- 46828485
200V入電力は問題無いが 400Wの電熱を使うと うなる音がうるさい
他のアップダウントランス500W使ってもいるが400Wを使ってもうなり音はしない
性能的にどうかと思う?
うなり音がしなければ 価格的には満足ですが・・・
貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。