ミニ インパクトドライバーのレビュー
- 用途:
- ちょっとしたDIY
- 対象商品:
- 47313296
以前から興味はあったものの外れないビスに出合ずで買わずじまいだったが、どうやっても外れないビスが出てきたので購入。一発で回す事が出来た。
- 用途:
- 錆びて固いネジを外す
錆びて全く動かないネジを外しました 簡単に回るようになって凄い 作業がはかどり助かりました
- 用途:
- バイクのボルト外し
- 対象商品:
- 47313296
ジェベル200キャブ下のクラッチワイヤー末端レバーに
隠れるように付いているボルトを外そうとしたのですが、
ドライバーでどうしても外れず、挙句の果てに
ねじ山を崩してしまいました。
それで藁にもすがる思いで本品を購入しました。
メーカーも『ANEX』ですし。
これでダメだったら最後の手段でタガネかなと思っていましたが、
本品を使うとあれほど外れなかったボルトが簡単に回りました。
とても使いやすいインパクトドライバーだと思います。
- 用途:
- 機械メンテナンス時
- 対象商品:
- 47313287
自分専用の手持ち工具として購入。
仕事で産業機械のメンテナンスをしていますが、機械によっては老朽化や環境面などで頭が潰れたり錆びたりしたネジがあったりします。そんなネジを緩めたい時に大活躍してくれます。
手ごろな価格なのでいざって時用に持っていたい一品です。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
使用頻度の高いモノではありませんが、確実に硬いネジを緩めてくれます。これまで硬く締まったネジに対して、ドライバーを上から押しつけつつ、レンチでドライバーの六角部分を回すような事もやっていましたが、インパクトドライバーを早くから使っていれば、十字穴を舐めてしまうようなことも無かったと思います。1本あっても損はない商品です。
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 47313287
手になじむグリップと大きすぎない本体が自分に合っていて、使いやすく感じました。まだ一度しか使っていませんので耐久性は不明ですが、貫通ドライバーをハンマーで叩きながら使うより確実でスピーディーな作業ができるので買ってよかったと思います。
- 用途:
- 錆びたビスを取り外す為に使用
- 対象商品:
- 47313296
初めての使用でちゃんと錆びついた頭の+字穴がなめてしまっているビスが外れるか心配でしたが、思っていたよりスムーズに外れました。買って良かったです。
- 用途:
- ネジの増し締め
- 対象商品:
- 47313296
ネジの増し締めに使用しています。ネジ外しにはまだ使用してませんのでわかりませんが、物はコンパクトで良いです
- 用途:
- 錆びたバイクの修理
- 対象商品:
- 47313287
使いやすいサイズ・重量と手になじむ形状で、注意深く作業でき、錆びついたねじをナメずに緩めることができました。
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
- 47313296
なめたビスを簡単に緩めることが出来ます。
(私の使用感ですが、鉄ハンマーを使用するより、ゴムハンマーを使用して強くたたく方が楽に緩めることが出来るように感じます。)
- 用途:
- バイクのメンテナンスに使用
- 対象商品:
- 47313296
セロー225Wはエンジン周りにプラスネジが多用されており、
固着箇所に準備しています。
スレコンを必ず塗布している関係もあり、
今のところ出番なしです。