標準形電磁接触器(ケースカバーなし)のレビュー

平均満足度 4.22 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機
富士電機
8,198 / 税込 9,018
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-24
用途:
プレス機械のメンテナンスに使用

電磁接触器が機械使用時に突然煙が出て接点溶着し機械停止になりましたが
部品手配した所最短にて部品入荷交換ができ助かりました。

2024-05-11
用途:
機械部品の交換
対象商品:
07237754

あまり電気に詳しくないので、いつも同じ品番と交換している。
モノタロウ様は検索しやすく、納期もわかるので重宝している。

1人が参考にしています
2023-12-27
用途:
3相200Vのエアーコンプレッサーの電磁スイッチに使用。
対象商品:
07237702

三菱電機の物が付いていたが、生産中止なので代わりに使用。問題なく動いています。

アンドウ デンキ 様2023-01-23
用途:
電気設備業
対象商品:
50233775

購入したタイプには使用用途によっては色々な機種があり選択に迷いました。
以前は取り扱い営業所迄直接購入に行ってましたが、今はネットで購入出来る点も気に入ってます。

1人が参考にしています
2023-08-30
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
07237614

メーカー品のため全く問題なし。耐久性もあり非常に良い。

片瀬技研 様2022-03-26
用途:
制御盤改造
対象商品:
07237614

いつも取引をしている材料屋さんになかったので重宝しました。

2人が参考にしています
株式会社藤代化学 様2022-01-13
用途:
機械修理部品
対象商品:
07237876

直ぐに対応いただきありがとうございます。弊社使用の部品より新しいモデルでしたが、生産品代替えとして使用。スムーズに動作していて、大変助かりました。

2021-12-06
用途:
機器にとりついていたものの交換
対象商品:
07237806

装置についていたものがかなりの年代もので動作しなくなり交換が必要になりました。装置メーカーからは納期に時間がかかるとのことでここで購入させていただきました。すぐに入手でき、また装置を動かすことができ大変助かりました。後継機ということでしたが、問題なく動作しています。

2021-06-10
用途:
浄化槽のブロアーの入り切りに使用しています。
対象商品:
07237702

30年以上前の物で型番が少し違っていましたが、寸法及び端子類の並びが同じであった為、簡単に取替できました。こてビスの位置が少しだけ違っていましたが。

2020-09-17
用途:
機械部品
対象商品:
07237614

信頼の富士電機製で特に問題はありません。
今までのものは摩耗の為、交換に使用しました。

2020-03-30
用途:
夜間湯沸器に使用した。
対象商品:
07237693

夜間決まった時間に毎日湯沸器が動作しているため必要な日のみ電源が入るように使用しました。思ったとおりに動作しました。

株式会社笹沼化成 様2019-07-03
用途:
乾燥機のブロワーもーたー制御
対象商品:
07237614

接点が消耗したので交換になったのですが 30年来使用した乾燥機に付いてた物と同じ物での交換です 毎日の様に使用してましたが 良く持ったなと思います

株式会社ケーイーシー 様2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
07237876

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

横浜共立倉庫株式会社 様2019-01-28
用途:
冷蔵庫内のクーラー霜取り用ヒーターの起動用マグネット
対象商品:
07237702

メーカー品で有り作動他問題無し。緊急を要していたので発注翌日着と素早い対応で非常に利便性が高く今後も利用したい。

多田テック 様2019-10-12
用途:
モーターの回路に
対象商品:
07237614

メーカー品ですので性能的には問題ありません。とても良い製品です。

高松電気商会 様2019-01-04
用途:
制御盤のメンテナンス
対象商品:
07237614

今回、制御盤の部品の交換に伴い使い勝手の良い富士電機製のMSに
インタロックユニットを追加使用して安全度の高い改修が実現した

2022-06-30
用途:
設備のメンテナンス
対象商品:
07237702

より安全に納品の為、梱包の仕方を改善して頂ければと思います。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

2018-02-04
用途:
部品交換時
対象商品:
07237614

既存機械の部品交換時に注文している。納期対応、送料を考えれば安価と思う。

クボタ エンジニアリング 様2023-02-19
用途:
生産機械モーター制御用
対象商品:
07237614

この商品は声入しないほうが良い。
理由 DINレールに取り付ける際のツメ部分がわすが2回目で欠ける。
モノタロウに交換を依頼したら、使用上の破損、故障は保証対象外とのこと。
(この回答には大変不満です)
この商品を知ってる型は分かると思いますが、ツメが欠ける(外せなくなる)なんてことは、ほとんどあり得ない事象のはず。私は欠陥品と思います。
購入しないほうが良いですよ。

2人が参考にしています
有限会社 大栄電機 様2019-03-02
用途:
制御盤補修工事の際
対象商品:
07237781

安心のメーカー製品で価格的にも製品面でも大満足です。