ルートバンのレビュー

平均満足度 4.12 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ルートバン TRUSCO
TRUSCO
3,598 / 税込 3,958
縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社桜加商事 様2025-06-04
用途:
冷蔵庫の移動
対象商品:
48940701

キャスターが大きめだから移動がスムーズです。
小さめだから保管に便利

2025-03-08
用途:
倉庫

ルートバン エラストマー樹脂車輪 自在 樹脂(PP)再生材100%製 固定 ブレーキなし 1台 MPB-600-B
分かりづらい表記ですが、後輪は固定車輪です。私の用途には使えず返品しました。詳細の説明も前輪 自在 とだけ書いてあり後輪について表示がありませんでした。誤解を招かないように固定か自在かわかりやすい表記に変えてください。

2022-04-20
用途:
食品配送時、食品倉庫内入荷時
対象商品:
48940726

食品配送時にトラックに積んで荷物を降ろす時に使用しています。重たい荷物もこれに載せれば納品しやすいです。1台だと小ぶりで小回りが利き連結すれば大きな荷物も載せれます。車輪が4個とも稼働するので動きもスムーズです。倉庫内の入荷時にも使用しています。入荷量が多ければ連結して使用しています。

2017-07-26
用途:
出荷予定製品の保管整理
対象商品:
48940823

小さな荷物を載せて保管している場合は1台で使用して、大きな荷物の場合は連結して対応することが出来るのでとても便利です。
使用しない時は重ねて保管出来る様に、荷台にタイヤのくぼみが作られているのでずれ落ちることが無いのも良く出来ていると思います。

2016-11-22
用途:
板の運搬
対象商品:
48940701

台車連結後に取っ手を設置出来るようになっていると良いと思った

1人が参考にしています
2015-12-14
用途:
重量物運搬
対象商品:
48940726

高齢化に伴い,重たいものがつらくなり購入。
キャスターの音が静かでいい。持ちやすく不満はない。

2014-03-19
用途:
商品を運搬したり移動させる場合に使用
対象商品:
48940787

軽くて持ちやすいので台車本体としては使いやすいです。
ただ、4つタイヤがついているのですが、1箇所だけ軸が
回らないタイヤがあるため直角に移動させるときに
曲がれないので困りました。
特に台車をつなげる時、どのタイヤが固定されているかを
確認しておかないといけないのも大変です。

1人が参考にしています
有限会社日本コントロールス・カンパニイ 様2023-09-12
用途:
製品の移動
対象商品:
48940787

型式による車輪の区別(自在か固定)が判り難いのでもう少し説明が有った方が良いと思う。

2人が参考にしています