スプレー用ロングノズル PP製のレビュー

平均満足度 4.49 (89件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スプレー用ロングノズル PP製 TRUSCO
TRUSCO
279 / 税込 307
30cmのPP製替えノズルです。 【用途】細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)
89件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-04-17
用途:
整備作業
対象商品:
48919175

大阪魂のパーツクリーナーに、ジャストフィットしました。あと、10センチ位長いバージョンがあれば、良いですね。

くるまひろば 様2019-02-03
用途:
ベルト鳴き止めスプレー等使用時
対象商品:
48919175

思ったより短く、もっと長い物も販売して欲しいです。

2018-12-30
用途:
パーツクリーナー用
対象商品:
48919175

パーツクリーナー用に購入しました
もう少し 柔らかい チューブの
物も欲しいです

やきとり喜多萬 様2017-07-09
用途:
メンテナンス
対象商品:
48919175

手の入らない狭い所の洗浄に非常に助かっております。

2017-02-06
用途:
自動車やバイクの整備時
対象商品:
48919175

パーツクリーナーで使用してます。あと少し伸びてくれたらという時に
役に立ちます。

有限会社 中野電機工業所 様2021-02-25
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
48919175

長いノズルなので今まで届かなかったところまで届くのでブレーキクリーナできれいになる。欠点はたまに取り付けたところで吹いて指が濡れる

合同会社Forest 様2018-03-07
用途:
車のDIY整備
対象商品:
48919175

狭いところにスプレーできるものを探してました。
とても便利です。

2017-05-20
用途:
ファンベルトのメンテナンスに
対象商品:
48919175

一番奥のベルト部分には、30cmでも届かないので、50cmは欲しいと思います。カットしても使えるので、長めに設定して販売してもらいたいです。

有限会社 トライ デンタル ラボラトリー 様2019-07-23
用途:
バイクのワイヤー内部にスプレー
対象商品:
48919175

バイクのワイヤー内部に注油する目的で買いましたがPP製なので太く、目的には無理でした。
もう少し短くワイヤーの内部に注油できるような製品をモノタロウブランドで商品を出してほしいと思います。

嶌岡林業 様2016-03-26
用途:
DOHCのエンジンのプラグを、
対象商品:
48919175

DOHCのエンジンは、プラグが深くエンジンコンディショナー、をシリンダーの中にたっぷり吹き付け、デポジットを良く取りたい時とても便利です。

有限会社ファイン 様2017-05-14
用途:
バイクのメンテに
対象商品:
48919175

スプレーの圧が弱いのか。勢いがありません。まだ使い始めなので様子を見たいと思います。

2015-09-03
用途:
車両、重機のメンテナンス
対象商品:
48919175

今までは、付属のノズルのみで使用していましたが、重機等の狭いエンジンルーム内では、いささか無理があり
洗浄しきれない部分が有りましたが、このノズルを使用する事により、今まで届かなかった所やエレメントの周囲、
合わせ面等洗浄が楽に出来る様になりました。価格も安価で次回も購入しようと思っています

株式会社藤江商会 様2015-11-10
用途:
奥まったところにスプレーするのに使います
対象商品:
48919175

ながいので、従来できなかった奥の方にスプレーできます。
ステンレスに比べ、安くていいです。

2018-01-28
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
48919175

男魂ブレーキクリーナーに使用しましたが、柔らかすぎて目的部分の洗浄が出来ない。

2017-05-07
用途:
車体の防錆処理
対象商品:
48919175

大変満足しております。もっと長いのがあるとなお満足です。

2017-01-20
用途:
エンジンルーム等
対象商品:
48919175

ずっと探していましたが、やっと見つけての購入です。これがないと奥まった箇所の作業が困難ですね。

玉成建設 様2015-11-08
用途:
主に旧車のメンテナンス。袋状になっているドアの内などに防錆剤を注入するため。
対象商品:
48919175

奥の方までまんべんなく注入できてよい結果を得た。

2017-12-10
用途:
車体中空部に噴射用
対象商品:
48919175

まず
クレラストガードや一般的なパーツクリーナー色々着けようとしたが
どれもサイズが合わない
規定サイズが複数あるのか?
確認不足だったか、、一体何につかうのか。
よくつかうAZ、ステンレスノズル 何かは
大半に合い 漏れもなかったのだから
この製品は使えない

1人が参考にしています
2015-09-10
用途:
自動車のアンダー周りの塗装(シャーシブラック)
対象商品:
48919175

自動車のアンダー周りの塗装に使いましたがいい商品です普通のノズルでは吹き付け出来ない所に重宝してますし、
特にフレームの中は奥まで水抜き穴を利用して吹き付け出来るのでいいかと思います。
フレームの中全部を吹き付けることは難しいかもしれませんが、ノズルが長いので満足しています。
自分が使っているスプレー缶にはぴったり使えています。
あえて言えば、散布するときにもう少し拡散してくれればもっと嬉しいです。

2016-07-03
用途:
エンジンコンディショナーのプラグホールからの吹きこみ
対象商品:
48919175

呉のエンジンコンディショナーで使用。SOHCエンジンなどでは、この位長くないとプラグホールからの吹きこみができません。先端を加工すれば防錆剤のボディ袋穴部分への吹きこみにも活用できると思います。どのような用途でも、使い終わった後はブレーキクリーナーの缶に付け替えてひと吹きして、ノズルに残った溶剤を飛ばす事をお勧めします。

2人が参考にしています