ディープソケット(12角)のレビュー

平均満足度 4.62 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ディープソケット(12角) TRUSCO
TRUSCO
599 / 税込 659
深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-17
用途:
車の整備

欲しかったサイズの物が購入出来て、大変に良かったです。

2021-11-24
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
48920103

26mmとゆう使用頻度の少ないサイズなので、探してもバリエーションは少ないですが、12角なので使い易いです

エステック株式会社 様2021-06-27
用途:
ベアリングの打込用として使用
対象商品:
48919945

電動工具の修理のとき、ベアリングの取付に使用。軸用のベアリングを叩きこむときに、軸外径より少し大きな内径のソケットを使うため、ベアリングの内輪に合わせて数種類用意している。

近藤産機サービス 様2020-11-20
用途:
主にコマツ建機の修理
対象商品:
48919963

ちょっと黄ばんだつや消しメッキの質感が良い。
サイズ表示が、目の悪くなった年寄り整備士には見にくいです。
できれば6角サイズか12.7(1/2インチ)サイズがあれば尚良し。

2020-03-21
用途:
ジムニーのオイルクーラーパッキン交換
対象商品:
48920006

上記の作業に使用しましたが、深さもちょうどよく、スムーズに交換することができました。

1人が参考にしています
2020-01-13
用途:
ワゴンR MH22S オイルクーラーガスケット交換
対象商品:
48920006

ガスケット交換に使用 特に不満なし これで充分、事足りる

2019-09-03
用途:
GN125Hのスプロケット取り外しで使用
対象商品:
48920112

ソケットの深さがちょうどよく、力が入り易く作業が楽でした

AKIO Works 様2019-02-15
用途:
デミオDY ラバーNo.4エンジンマウント交換作業で
対象商品:
48920051

デミオDYのラバーNo.4エンジンマウントは、バッテリー直下にあり、
高トルクで締まっている上、ボルトの頭が飛び出ているので、17mmと
14mmのディープソケットにエクステンションバーを付け、スピンナ
ハンドルで思いっきりの力技での作業になりました。
使用したディープソケットは溝深さが32mmあるのでボルトの頭にも
当たらず使えました。
作業工具10%OFFで買えて良かったです。

2019-02-08
用途:
短い延長の代わり
対象商品:
48920015

今までは短い延長を使用してソケットの長さを確保していたのですが、これを使用すると、延長せずにそのまま使用可能です。
値段も安くて良かったです。
狭い場所に使用するので、薄肉の12角が必要でした。

AKIO Works 様2019-01-29
用途:
デミオDY ラバーNo.3エンジンマウント交換作業で
対象商品:
48920042

デミオDYの「ラバーNo.3エンジンマウント」交換にスピンナハンドルと
一緒に購入。エンジン側ボルトが突き出した固定ナットを回す
のに使用した。溝深さが32mmあるのでエクステンションバーに
当たらず使えました。

2018-06-03
用途:
スカブのメンテナンスで使用しました。
対象商品:
48920067

タイヤ交換にインパクトを使用して使いましたが、何も問題なく使用できました。安価で助かりました。

2018-02-16
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
48919954

特に問題はありませんでした。安価で大変助かりました。

2018-01-22
用途:
自動車整備
対象商品:
48919954

とてもお安く、精度もそれなりにあり、メッキも強そうです。

2017-07-12
用途:
バイク、フロントフォークのトップキャップの外し
対象商品:
48920137

値段の割に作りも良くいい商品でした。難無くトップキャップを緩める事が出来ました。

ナタミエンジニアリング株式会社 様2017-04-10
用途:
機械の補修作業に使用。
対象商品:
48920006

M16用のボックスレンチで有るが、締め付け荷重が必要としないネジ部分で有るので、9.5mmの小さなラチェトが使用出来る為に、必要と成った。

2018-01-11
用途:
自動車整備
対象商品:
48919945

メーカー品ですし、とても安く、精度もあると思います。これからは、トラスコのソケットを買いたいと思います。

株式会社 フォモス 様2017-06-11
用途:
タイヤ交換
対象商品:
48920085

まだ使用してませんが、手頃な価格でよいと思います。

ことぶき整膚院 様2017-02-06
用途:
車のタイヤ交換
対象商品:
48920051

規定トルク以上にしまってるボルトがこれで緩めれます。

1人が参考にしています
2016-05-07
用途:
自転車、オートバイの整備
対象商品:
48919981

ボルトとのガタもなく確実な作業が出来ます。クロームメッキの表面もよいかと思いますが個人的にはこの梨地(?)仕上げも好きです。TRUSCO 製品はコスパ高いと思います。

1人が参考にしています
2016-07-04
用途:
乗用車内部の整備
対象商品:
48920015

しっかりした造りで申し分ない。狭い所で使いたかったので、大きすぎないか心配になったけどな何とか入り込めました。