軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXのレビュー

平均満足度 4.73 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。 【用途】被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-24
用途:
現場作業時
対象商品:
48910723

とても良いと思います。
また、リピートしようと思います。

2023-08-29
用途:
鉄筋の打ち込み用
対象商品:
48911563

鉄筋を舗装箇所に打ち込む時に使用しています。申し分なく使えており、満足です。

1人が参考にしています
2022-12-04
用途:
コンクリートの穴あけ
対象商品:
48911441

壁に打ち込みアンカーの穴をあけるのですが丸くキレイにあくので仕事がスムーズにできます。

2022-05-15
用途:
アンカーの斫りに
対象商品:
48911457

せっかく下穴をあけてもアンカーが入らないと話しになりません。こちらを使用してからはアンカーがストンとスムーズに入ります。

1人が参考にしています
株式会社佐藤建設 様2018-07-08
用途:
コンクリートの削孔
対象商品:
48911484

12.7の穴をあけてD13の鉄筋をハンマーで打込みすると抜けないんで、挿筋に最高です。

2018-05-08
用途:
コンクリート等へのアンカー施工
対象商品:
48910766

鉄筋等に当たってもチップが取れたりしない・切削屑の排出性に優れている・真円度の高い穴あけが可能

2017-10-30
用途:
アンカー打設
対象商品:
48911484

切れ味は良いですね!穴ズレも無くきれいに明きます!鉄筋に当たっても刃先が欠ける事無く使えています。

2017-12-08
用途:
コンクリート穴あけ
対象商品:
48910766

耐久性抜群でした。
折れてしまうと思い予備で購入しましたが10日以上余裕で使えました。
まだまだ使えます。

2017-10-01
用途:
打ち込み式アンカーに使用
対象商品:
48911484

特に問題なく使用できます。値段の割りにいい仕事してくれます。大満足の商品です。

2016-10-30
用途:
下穴
対象商品:
48911441

値段は少し高いが良いと思います。

1人が参考にしています
2016-01-13
用途:
穴あけ
対象商品:
48910766

値段が安くていいと思います。

2017-03-17
用途:
アンカー打ち込み
対象商品:
48911511

ドリルの径が表示されてますがすぐみえなくなるのでは?

岩田工業 様2015-09-09
用途:
土木工事での型枠、コンクリート及び軟岩への固定用。
対象商品:
48911475

特に問題は有りません。

進藤建設株式会社 様2014-03-05
用途:
差筋アンカー及びケミカルアンカー打込とコンクリート用Pレスアンカー打込みようです。
対象商品:
48911441

とても刺さりが良くて使用していて楽です。ドリルにも良いと思われます。

1人が参考にしています
MSG 様2015-05-18
用途:
アンカー打設
対象商品:
48911475

刃先のブレが少なく鉄筋に当たっても食いつきが少ない。

2人が参考にしています