伸縮式フレックスロックラチェットのレビュー

平均満足度 5.00 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto
Pro-Auto
5,998 / 税込 6,598
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 【用途】自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
サービスセンター 様2022-02-04
用途:
自動車整備
対象商品:
49040293

発売当初からのユーザーです。長期間プロユースで使用したので新しく買い直しました。一度使うと手放せません。

3人が参考にしています
2021-12-07
用途:
自動車整備に
対象商品:
49040293

デザイン性や価格と強度と使い勝手が非常に良い商品です。

有限会社サンマシンサービス 様2021-03-31
用途:
機械整備
対象商品:
49040302

色々あるラチェットハンドルから手に取るのはこれが
多いです。広いところで作業するならオススメしたい

3人が参考にしています
2020-10-17
用途:
自動車整備 バイク整備 航空機整備
対象商品:
49040302

数年前に購入、3倍以上の価格のスナップオンより使い勝手がよく、スナップオンは観賞用工具に成り下がりました。ただ私の場合は、12.7差込口で比較的広い作業箇所においてのレビューです。9.5差込口の場合は、作業箇所によっては肉厚の関係上、KTCやスナップオン等のブランド商品に軍配が上がる可能性もあります。

3人が参考にしています
2019-03-20
用途:
自動車整備全般

自動車整備士です。
これを使うと他の物が使えなくなるぐらいお気に入りの工具になっています。
本当に使いやすいです。
私の使い方が悪いために本日の整備中にギヤが故障し、使い物にならなくなりました。。しかし2年以上しっかり耐えてくれましたし、価格もそこまで高くないのでもちろん再購入します。

4人が参考にしています
くるまの診療所ワンナップ 様2020-12-25
用途:
自動車整備時
対象商品:
49040293

3本目です。
いずれも伸縮ロックのボールが外れ行方不明です。
ボールだけ補給品で出してくれればいいのですが。

3人が参考にしています
2016-01-28
用途:
自動車修理の色々なボルト取り外し・取付増し締め等
対象商品:
49040293

同一製品を7年間使用していましたが、ついと伸縮部分が壊れてしまいました。
他のラチェットも使用していますが、2年程で首振り部分が壊れてしまいました。
壊れた今回のラチェットは溶接を行い、強度を更に欲しい取り外し取付に使用しています。

4人が参考にしています
花園自動車 様2016-05-14
用途:
ボルト・ナットの緩め・締め付け
対象商品:
49040293

一言、便利です。
また購入します。

2人が参考にしています
小柴モータース 様2013-10-25
用途:
自動車整備
対象商品:
49040293

伸縮するため、トルクをかけやすく、重宝してます。

2人が参考にしています