防振・緩衝ブロック ゲルダンパーのレビュー
- 用途:
- コンプレッサーの振動軽減
木造家屋内の作業スペースに設置した1馬力コンプレッサーの台座に使用、作動時の振動と作動音が軽減しました。粘着性がある為コンプレッサー本体の固定にも役立っています。コンプレッサーが重い為、年一くらいで交換が必要になりますが大変満足しています。
- 用途:
- ブルブルマシーン使用時
- 対象商品:
- 49066577
木造戸建ての2階で使用。
以前は震度3弱はあるのではないかと思うほどの振動が1階と踊り場を隔てた隣の娘の部屋にありましたが
5ミリ厚のヨガマットの上に このゲルダンパー そしてマシーンを置き使用したところ 音、振動共にかなりの軽減。家族もこれなら許してくれると納得してくれました。
ただ、木造アパートでの使用までは 難しいかな、と。
我が家では 購入して本当に良かったと思います。
- 用途:
- 健康器具の振動防止に使用
- 対象商品:
- 49066577
振動が1/3位に減少し、効果は十分に満足できるが
やはり価格が高い、4個セットで3000円くらいが妥当
- 用途:
- 家スロの防振材
- 対象商品:
- 49066595
ユニバの台はリール始動時と停止時の衝撃が大きいようですが、今回買ったものは中々いい仕事をしていると思いました。
地面に伝わる感じがかなり和らいでいます。
- 用途:
- 積荷搬送時の振動防止対策として
- 対象商品:
- 49066534
車での積荷搬送時の振動防止対策として4つを下に敷いて使用してます。
引張荷重10kgくらいでロープで積荷を固定して使用していますが、特に振動被害はありません。何度も使用していますが、とくに破断したりはしませんので、耐久性もそれなりにあると思います。
- 用途:
- ドア開閉による衝撃音の吸収
- 対象商品:
- 49066534
予想以上の効果でした。そうなってほしいな、というレベルまで衝撃音は低下しました。満足です。
サイズがについてバリエーションがあるともっとよかったと思います。
- 用途:
- エアコン室外機の振動改善
- 対象商品:
- 49066534
1.メーカーによると室内機のカビにより、室外機の騒音・振動が生じるとの由
2.分解・洗浄をメーカー工場にて依頼し、改善しましたが、騒音・振動があり、壁面も共振していたので使用の考慮範囲となった
3.防カビ方法には、32度程度で冷房運転するそうですが、15年以上前のエアコンですので、30度までしかありません
4.よつて、30度での冷房運転(就業中)と、ゲルダンパーの騒音・振動低減とビタミンB6のメラトニン生成タッグで熟睡(男性ホルモン分泌)をもくろんでおります
5.余談ですが、成長ホルモンは入眠後3時間内で、男性ホルモンは22:00から26:00との由、中途覚醒防止にグリシン6gも併用しております