パチップルのレビュー
- 用途:
- 配線作業
- 対象商品:
- 49065046
接着力もあり、
中間に
余裕ができるように隙間ができるので、配線したコードに無理がかからず、また横にスライドするとロックが外れ、配線のやり直しが出来てとても重宝している
- 用途:
- 事務所内天井配線
- 対象商品:
- 49065021
床地這い配線を低減する為に天井固定配線の固定器具として使用。小物ではあるが、使い勝手が良かった。改善点としては、ケーブルの対応サイズに幅を持たせて欲しい。2本重ねて固定したい場合もある。
- 用途:
- 配線作業
- 対象商品:
- 49065012
マウントベース+結束バンド
より圧倒的に作業効率がいい
ただ、高い。
500個単位で注文したいので、単価
を下げてほしい。
- 用途:
- 長いWifiコードを壁に取り付ける
- 対象商品:
- 49065055
接着力が弱く、壁紙との相性が悪い個所ははがれてしまいます。それで補強用に鬼ピタを購入しました。それも場所によっては接着しませんでした。
- 用途:
- 整線
- 対象商品:
- 49065021
20BTは大きさが中途半端。
細い線は留められるけど20BTで十分だし、ちょっと太くなると留めるのが大変で30BTの方が使いやすい。ということで、20BTは帯に短し・・・。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 板金裏側へのケーブル固定
- 対象商品:
- 49065003
板金が厚くてケーブルガイドを打ち抜けない場所に使用します。
製品試作の際、どこにケーブルを廻すか検討するのにも便利です。
商品説明にある通り両面テープのはくり紙がはがしやすく、テープもしっかりと張り付くので作業にストレスがありません。満足です。
- 用途:
- ケーブル固定
- 対象商品:
- 49065003
前回この商品についてコメントしました事の修正です、接着力が弱いと書きましたがその後試した事で分かったことは時間経過とともに接着力が増すようです。シートを剥がして接着した時点では弱いと思いましたが数時間後は引いても剥がれない状態です(鉄板に使用時)
- 用途:
- 盤内の信号ケーブル固定と考えましたが。
- 対象商品:
- 49065046
別の方の評価を参考に購入しましたが残念です、
実際には、接着が弱く剥がれてしまいます。金属面・プラスチック面と試しましたが強く押しつけても軽い力で剥がれます。
使用している白い両面が弱いのだと思いますがこの製品ではケーブル固定材としては使えないです。一度MonotaROに問い合わせをしますが接着しないわけだから出来ませんと返答されると思いますが。他の方は参考にしてください。
貴重なご意見、誠にありがとうございます。
こちらの商品はテープ部分に積水化学工業さんの両面(WTダブルタック)テープ・発泡体基材#535を使用しておりますので、くっつかない状態ですと不良品の可能性があるかと思われます。