オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)のレビュー

平均満足度 4.25 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ
サンコーテクノ
6,498 / 税込 7,148
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-04-16
用途:
フェンス施工の支柱下穴あけ
対象商品:
48870692

切れ味よいです。
同シリーズの別サイズを使用していますが、今回は径の小さいものを購入しました。
カサギに穴あけ・土間コンに手すり支柱用に使います。
BOCSHとHILTIのハンマードリルどちらでも問題なく使えました。

1人が参考にしています
2022-03-20
用途:
U字溝の穴あけ
対象商品:
48870622

はっきりいって、失敗しました。
U字溝にパイプを通したくてこちらの商品を購入しましたが4cmの厚みを貫通するまで1時間以上かかった。
やはり適材適所でちゃんと適合するコアドリルを使用する必要があります。
試していませんがボード系なら簡単に貫通するでしょう。

2人が参考にしています
FUJI設備 様2021-08-20
用途:
設備工事全般
対象商品:
48870622

スムーズに開口できたことが良かった。すぐさびやすいので、もう少し、錆びにくい材料が欲しいです。

1人が参考にしています
2020-07-18
用途:
配管工事
対象商品:
48870665

給湯器交換(追い焚き付き)の配管工事で、ブロックなどの穴あけ加工貫通工事に使用してますが、支障なく使えてます。耐久性は確認中!

2人が参考にしています
2019-10-13
用途:
ブロックの穴あけ
対象商品:
48870692

切れ味が良く、長さもちょうどいい 真っ直ぐ掘れるので重宝してます。

1人が参考にしています
2019-06-29
用途:
アスファルト&コンクリートの穴堀に使用
対象商品:
48870717

意外と刃の持ちが良いので多くの穴が掘れたので再度同品を購入しました。

2018-10-24
用途:
エアコン配管用の穴あけ

厚さ50mmの外壁も簡単にあきました。
φ50mm、φ65mm、φ70mmと、3種類も購入しています。とても役に立っています。

3人が参考にしています
あいでぃあ工房 歳 様2019-01-18
用途:
換気扇の排気穴開口
対象商品:
48870631

モルタル&木材の壁面に換気扇の排気穴を開けました。ストレス無く作業が出来てコアに入った材木も横のスリット穴のおかげで取り出せました。

1人が参考にしています
2019-01-31
用途:
コンクリートブロック穴開け
対象商品:
48870717

作業していると芯の部分とコア部分が度々外れ取付作業に時間をとられました。一体化してもらった方が良いと思います。

2018-09-24
用途:
エアコン配管用の外壁穴あけ
対象商品:
48870701

コンクリートボードの外壁、約20mmの壁に、簡単に穴を開けられました。
今回、70mm用に続いて2本目の購入です。信頼しています。

有限会社ホームサービス長野 様2018-11-21
用途:
壁の穴あけ
対象商品:
48870622

使いやすいです。
これから色々と使ってみたいです。
ありがとうございました。

サクライエンジニア 様2017-06-07
用途:
エアコン工事
対象商品:
48870701

スムーズに穴開け作業ができて作業効率アップ!!!!!!

1人が参考にしています
2017-04-22
用途:
モルタル壁穿孔
対象商品:
48870613

切れ味は普通。少し重い。チップが欠けやすい気もしますが、消耗品なので価格優先で毎回これです。

1人が参考にしています
2015-10-09
用途:
エアコンの貫通穴用
対象商品:
48870701

切れ味抜群、一発で穴開きました

2人が参考にしています
2015-03-07
用途:
LPガス配管工事の壁貫通用として
対象商品:
48870674

LPガスの壁貫通配管工事で使用しています。切れ味よくスピーディーに孔削作業が出来ました。コア内の被削材もスムーズに取り出せました。まだ2度~3度しか使用していないので、今度摩耗・耐久性はどうか・・・確認していきたいです。

1人が参考にしています
2015-12-25
用途:
配管貫通
対象商品:
48870674

問題ないと思います

1人が参考にしています