スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプのレビュー

平均満足度 4.50 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ ELPA
180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-10
用途:
車庫照明器具用
対象商品:
55990471

照明器具本体にオン、オフスイッチが付いているので手元で操作できるように購入しました。
コードも太く作りもよく安心できます。逆に固めでもあるので取り回したには気を遣いました。折れ曲がるような感じにしないで曲がりを大きめに取りました。金額と言うよりコード長さも選べるのでよかったです。

クライムワークス 様2024-12-04
用途:
スキーのWAXをアイロンでするときに

ダイヤル式のスイッチをいちいちゼロに戻して消すのが面倒な電化製品の前に繋ぐとワンタッチでOFFにできて大変便利です。

2022-05-23
用途:
延長コード
対象商品:
55990471

電源コードを180度調整できるので使い勝手がよく狭い場所にも使用できます。

各務造園 様2022-01-09
用途:
様々な家電のコード接続に
対象商品:
55990462

スイッチ付きコードは種類がたくさんありますが、LEDがON・OFFにかかわらず点灯している
物が多い。このコードはON状態のみ点灯するので、わかり易く安全である。
すごく気に入っています。

2019-12-16
用途:
工業機械の手元スイッチとして
対象商品:
55990462

レビューするまでもありませんが通電してスイッチによるオンオフが出来る商品です。
発熱も無く30Aを余裕で流せますので必要にして十分と言えます。

1人が参考にしています
2017-10-15
用途:
電球のスイッチに
対象商品:
55990471

物置の電球をコンセントの抜き差しでしていましたが、これでスイッチをつけられ、いちいちコンセントを抜かなくてすみました。

2017-01-12
用途:
机下電気ストーブのスイッチ切り替え
対象商品:
55990471

机下電気ストーブのスイッチ切り替えに使用しました。
机の下にもぐってスイッチを操作したくても手元で入、切ができるので重宝しています。切り忘れ防止にもなります。

御宿アーバンコンフォート管理組合 様2013-12-06
用途:
業務用掃除機の中間のスイッチとして使う。
対象商品:
55990471

特に無しこの手の商品でもう少し長さの有る(コード)が有ると良いと思います。

2021-07-18
用途:
機器の元電源開放
対象商品:
55990462

本当は20cmの物が欲しかったのですが販売されていなかったので50cmを購入。
長いのでおさまりが良くないのですが役目は果たせています。

2018-08-27
用途:
作業設備の補修
対象商品:
55990471

自分でスイッチ単品に接続するのも面倒かと思い、こちらを購入し設備の蛍光灯の入り切りに利用しています。
電気系詳しくないので分からないのですが、切にしていても3Vほど常時流れているのは普通なでしょうか?