OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付のレビュー

平均満足度 3.82 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き  集中スイッチ付 ELPA
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
福田会計事務所 様2022-12-31
用途:
スイッチは上向きの方が良い
対象商品:
55990496

一括集中スイッチ付きタップは、スイッチが上に付いている方が使いやすいです。この製品は、下にスイッチが付いているので、コード垂れてスイッチを覆って使い勝手が良いとは言えません。
コンセント抜き差しに、コンセントを回してロックがかかりますが、抜き差し多いところは、向かないとないと思います

3人が参考にしています
三浦設計事務所 様2023-01-15
用途:
制御盤内サービスコンセント敷設
対象商品:
55990496

プラグ挿入してロックすると割としっかりホールドしていました。

1人が参考にしています
2022-01-21
用途:
ユニットハウス内厨房設備
対象商品:
55990496

ユニットハウスの鉄の壁面にマグネットで固定できるうえ、口数に余裕があるので煩雑になりがちな電気小物の配線が一気に片付きます。

1人が参考にしています
谷野技術士事務所 様2020-06-03
用途:
配線の整理のために
対象商品:
55990496

OA機器の配線を整理するために購入した。今まで床面に置いていたテーブルタップを垂直鋼板にマグネット固定できるため、空中配線ができるようになって配線がすっきりした。

学校法人兵庫医科大学 様2019-06-20
用途:
研究室の電源不足補充。
対象商品:
55990496

研究室に設置した機器の電源確保のため、OAタップで拡張させています。
今の機器は必要とする電源の数が多すぎます。

2018-12-11
用途:
事務所内延長ケーブル
対象商品:
55990496

PC用の3股コンセントにも対応しており、タップ後ろのマグネットでしっかり事務所デスクにくっついてくれるので、ケーブルが床にゴチャゴチャせずすっきりできて良かったです。

1人が参考にしています
2018-08-19
用途:
事務所PC配線
対象商品:
55990496

コンセント位置が今の座席割では圧倒的に少ないため延長コードがタコ足状態がだったため、購入。
口数が多く使い勝手が良い。
PCなどの三口コンセント形状に対応し抜け防止と集約スイッチが付いていて、価格が安くて良い。

2017-10-16
用途:
組立作業台に設置して使用致します。
対象商品:
55990496

今回は他と抱き合わせにて購入していますが他社(MISUMI)では納期指定
も可能なのでモノタロウさんでもご検討願えればと思っています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後tの課題とさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

2017-08-31
用途:
室内のPC配線
対象商品:
55990496

PC配線に使っています。
台数が増えるとこうしたマルチタップは欠かせません。
事務机にはマグネットで最適です。

丸山製作所 様2019-06-17
用途:
電源ケーブルの増設のため
対象商品:
55990496

七個口のタップの取り付けは磁石だけでは無理ですね。ねじの頭だけ引っ掛けるタイプが欲しかった

1人が参考にしています
小澤機械 様2017-10-10
用途:
音響電源
対象商品:
55990496

コンセントが7コあるので大変便利です。磁石付きでこれまた最高。

2017-08-17
用途:
メンテナンス
対象商品:
55990496

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

2016-08-31
用途:
PC設置時
対象商品:
55990496

増設用に購入しましたが良いです。コスト面もOKです。

2017-11-27
用途:
事務所パソコン等に使用
対象商品:
55990496

コードを3本以上差し込むとマグネットが効かず下へずれてくる。一番困るのはプラグの差込口が硬くてなかなか入らない。入っても抜く時が大変です。不良品でしょうか?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
初期不良が考えられますので別途連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

2016-08-13
用途:
OA機器の配電
対象商品:
55990496

価格は安価でとても助かります。まっすぐにしっかり差し込んでから、抜け止めのためにプラグを回わさないと難儀することがあります。もう少しスムーズに、カチッとロックされる感じになってほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2014-08-05
用途:
客先機器増設にて使用
対象商品:
55990496

ケーブル寸が長いもの、5mがあると良い。

2015-11-12
用途:
タブレットパソコンと蛍光灯の充電用
対象商品:
55990496

コードの入り口(=インレット)を差し込み 回して平行にして完了と逆の抜く際の斜めにするのに物凄く硬いです。力が要ります。
あと、全体の集中電源オンスイッチのほかに、個々のオンとオフのスイッチがあるタイプのがいい。と思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。