高圧洗浄機のレビュー

平均満足度 4.77 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズ
   
音を制御する「静音モード」を搭載。「静音モード」に切り替えると動作音を小さく抑えることができます。音が気になる住宅地などで使用する場合に便利な機能です。 静音モード時は、電力消費を約40%、水の使用量を約30%低減できエコにもつながります。 作業シーンに合わせて使い分け「2種類のノズル」を標準付属。 バリアブルノズルランス:噴射する水の力を拡散角度で調節できます。 ターボノズルランス:噴射口が自動回転し広範囲を強力洗浄できます。 【使いやすさにこだわった様々な機能】 ガンやノズルを本体に収納できます。 5mの長い電源コードもスッキリ収納できる専用ホルダ付。 操作しやすいダイヤル式のスイッチでON/OFF/静音が切り換えられます。 大型ハンドルと車輪で移動も楽です。
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-06-06
用途:
農機具の洗浄
対象商品:
50887768

圧力が高く洗浄力が高い。
ガンへのホースの接続が工具が必要なことが不便で、固定させてしまうので扱いずらい。今まで他メーカーを使用していたが接続が簡単でホースが自由に回転するので扱いが楽であった。
静音モードで使用したが、静かで強力洗浄出来た。

2人が参考にしています
2022-05-23
用途:
トラクターなど農機具の洗浄
対象商品:
50887768

はじめて高圧洗浄機を購入し、使い始めて2年くらいになりますが、特に問題もなく、とても使いやすくて満足しています。

1人が参考にしています
丸信機工株式会社 様2021-12-11
用途:
現場タンク内の清掃
対象商品:
50888757

先日現地作業にてタンク内の清掃及び終了後の作業場所の清掃に使用しました。
満足のいく仕事をしてくれました。

1人が参考にしています
2022-05-20
用途:
洗車
対象商品:
50887768

よく故障する
あまり良い商品とは言えないと思います。

1人が参考にしています
2021-11-24
用途:
機器の洗浄作業
対象商品:
50888757

他の現場で使用したところ、素早くきれいになり、良かったので別の現場でも使用することにしました。
到着も早くて助かりました。

1人が参考にしています
2021-10-06
用途:
タンクの洗浄
対象商品:
50887768

汚れがよく落ちます。ホースの接続がちょっと面倒ですけど、コンパクトに収まりますし、移動も楽々です。

1人が参考にしています
国際興業株式会社 様2020-07-09
用途:
車両洗車時
対象商品:
50887768

RYOBIの商品が安価で買え、且つ使い勝手も良く洗車効率が上がりました

2人が参考にしています
2019-06-14
用途:
加工場清掃
対象商品:
50887768

加工場での道具や床の清掃に使用しています。1日3時間くらい作動させていますので、定期的に購入していますがお値段の割に長持ちします。思ったより軽く安定感も有り女性でも扱いやすいです。

2人が参考にしています
2019-05-28
用途:
外壁、コンクリート洗浄
対象商品:
50888757

洗浄力、操作性は満足ですが、各部ホースの結合部を結合し易く改善してほしい。

2人が参考にしています
2019-04-17
用途:
床の清掃、洗車
対象商品:
50888757

トリガーが少し重いが全体的には使い勝手がいい。
水圧も十分

1人が参考にしています
合同会社カークラフトDogo 様2019-01-07
用途:
自動車
対象商品:
50888757

以前、壊れる前に使っていたものより値段も安くパワーもありとても満足しています。

1人が参考にしています
奄美情報処理専門学校 様2018-07-06
用途:
コンクリートのコケや汚れを落とすために使った。
対象商品:
50887768

最初はスイッチを入れたら少しモーターが回ってすぐ止まったので、設定を間違えたのかなと思ったが、そのまま
トリガーを握ったら、勢いよく出て感動しました。
期待以上の性能でした。

らいず縫製 様2018-06-01
用途:
水洗い
対象商品:
50887768

ボイラー等の配水管の掃除に使います こらは満足しています

大塚産業株式会社 様2018-02-16
用途:
洗車
対象商品:
50888757

想像以上に圧力が高い! ブレーキダストを完全に落とすまではいかずとも、大半の汚れはこれでいけます。何より冬季は路面にまかれた凍結防止剤が、泥と一緒にボディーを覆う様に汚れるため、そのまま洗車したら傷の原因となります。高圧洗浄機できれいに洗い流してから洗車するのが良いですね。

2018-04-27
用途:
清掃作業
対象商品:
50887768

清掃作業に購入しました。使いやすく購入してよかったです

2017-04-30
用途:
農機具の洗浄
対象商品:
50888757

吐出圧・水量共に大変満足です。改善点は、ホースとガンとの接続を回転フリーに成ったらもっといいな。

1人が参考にしています
2017-03-25
用途:
1Boxカーの洗浄や、トラクター、乗用田植機、コンバインのキャタピラー部の洗浄用
対象商品:
57840124

水圧が高く水量も十分あるため、洗浄能力にほぼ満足している。

2016-12-14
用途:
プラスチックパレットの洗浄
対象商品:
57840124

ペンキで書いた社名まで、高圧洗浄で消える勢いです。
想像通りの洗浄力に満足しています。

2015-07-30
用途:
外壁・玄関・家の周りの道路等
対象商品:
57840115

圧力も問題無しで・・ただガンレバーを握りぱなしは手が疲れる。
ガンレバーを固定出来たら楽ですが・・・

1人が参考にしています
有限会社境原製作所 様2019-01-11
用途:
トラック等の車両の洗車に使用しています。
対象商品:
50888757

以前使用していた、高圧洗浄機き使用中の音が大きく近所に気お使いましたが、今回のリョービ製の洗浄機は音が静かなのでまわりに気づかいなく使用できるので、とてもよかったです。