ハイテクX1 ボディーコート剤-8500のレビュー
- 用途:
- 車のコーティング
- 対象商品:
- 58116825
ガラスコーティング剤を他商品を含め、数本使用しています。
この商品は、塗ってからすぐに拭き取らないとムラになります。
濃度が濃いからなのだと思います。
匂いは、モノタロウブランドのコーティング剤と同じでした。
- 用途:
- コーティング
- 対象商品:
- 58116825
コーティング業者として愛用しております。
純度が高い分、艶が出るのは当たり前ですが無機質になると水との相性が抜群になるのでシミなどの付着は避けられません。
二度塗り後は必ず乾燥後にポリマー、有機物を塗りスケールの付着を最小限にする事をオススメ致しま
す。
撥水が無くなるとコーティングの効果が切れると勘違いされる方が多いと思いますが、いろいろな汚れが付着するので撥水効果が無くなるのは当たり前です。
そうした場合にGANBASSから出ているREBOOTというスケール除去剤を使えば水シミなどを除去でき、さらに撥水効果も復活するので、シミなどが付着した場合は使用してみる事をオススメ致します。
- 用途:
- 無機系コーティング技術屋
- 対象商品:
- 58116825
当職はこのようなガラスコーティングを造っている技術屋です。
これらガラスコーティングは匂いが同じと感じられる方が多いのは、原料そのものが同じものを使用されているからです。
ただ、その原料をもとに各社で腕によりをかけて独自のコーティング剤を開発されているということです。
あと、バスタブにもコーティングできるのではと思われている方もおられると思います。
塗れないことはないですが、バスタブにコーティングするのであれば、個人的には、バスブライトプロがお勧めです。
余計なことでしたが、みなさん適正にご使用頂くために一応、アドバイスさせて頂きました。
- 用途:
- 塗装面研磨の仕上げ保護
- 対象商品:
- 58116825
使った感じは悪くはないと思う、でも思った程艶やかでは無いような気がした。
たぶん塗装面の状態で仕上がりが違う感じでは。
- 用途:
- 有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤
- 対象商品:
- 58116825
値段相応のガラスコーティング剤です。
値段の安いものは有効成分量が少ない訳ですから、
これを買えば間違いありません。
- 用途:
- マイカーの塗装面保護時
- 対象商品:
- 58116825
車を買い替えたので、ガラスコートを探していてサイトでの評判が気になり奮発して購入。
施工は12月の冬空でしたので、同時購入したスポンジの塗れている感触がはっきりわかりました。
暑い時期には、揮発が早くて一人作業はちょっと大変だと思います。
同封の説明書も、わかりやすく説明書どうりに3回拭き上げまで終えるとかなり光沢が出て、仕上がりには満足してます。
外駐車場なので、耐久性にはあまり期待してませんが、3ヶ月に一回くらい塗って年4回で使いキレそうです。
車はプリウスでした。
- 用途:
- 車のコーティング
- 対象商品:
- 58116825
国産、輸入車と試してみましたが、ムラになりにくく作業も比較的簡単でした。仕上がりもよく、リピート購入しました。
- 用途:
- 自転車、小道具への塗り込み
- 対象商品:
- 58116825
これは本当に凄いです。
皆様のおっしゃるとおり1度塗りで十分だと思います。
自転車に塗り込む前に分厚い紙ナプキンに染み込ませてカメラへ塗り込むと直ぐにテカテカになりました。
もしかして、風呂桶にもいけるんじゃないでしょうか?
- 用途:
- 車購入の際
- 対象商品:
- 58116825
沖縄・離島使用のレビューを見て購入しました。
想像以上の輝きに大変驚いています。これから、使用していきたいと思います。
- 用途:
- 車のコーティング
すごい被膜感です。
オーロラ状態かつ磨き残しがある状態で塗りしましが、オーロラもヘアラインも消えたような気がしています。
1回目の塗り込みを終えると、塗り込み用のスポンジにガラスの膜ができます。
二度塗りの際は、塗りこみ用のスポンジを替えた方がよろしいかと思います。
- 用途:
- 取引先の黒いチェロキーに施工 去年 新車降ろし
当方 鈑金・塗装業 コーティングもやってます
使用した感じは コーティング剤「アクアドロップ」と匂い 施工方法共 同じに感じた。
成分内容とか違うのかも知れないので全く同じ物かは分からない。
後は 今後の耐久性とか諸々で評価も変わると思う。
兎に角 黒系はふき取りを丁寧に 念には念を入れるのがベスト ガラスは周りだけでは無く完全に覆い隠すのが間違いない 新聞紙などで良いのでしっかりマスキングする事。
- 用途:
- 車のコーティング作業
- 対象商品:
- 58116825
2010年式、BMW、ブラックサファイアと2016年式BMW、ブラックサファイアに施工しました。鉄粉除去し、ハード1とウールバフでポリッシング、クリスタルプロセスのシリコン除去脱脂シャンプーで脱脂。マイクロファイバークロス3枚を使い念入りにふき取りしましたがムラになりました。1台目は2度塗りしたが、ムラになった状態で2度塗りはしないほうがいいかも。2台目は1度塗りで相当念入りにふき取りしたが少しムラがありました。ムラになると固まっているのでなかなか取れません。どうすればいいのでしょうか。