ACアダプター USシリーズのレビュー

平均満足度 4.25 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ACアダプター USシリーズ ユニファイブ
ユニファイブ
   
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-05-13
用途:
Wi-Fiルーター用電源
対象商品:
58392993

NECのアダプタ電源 AL1-004413-001(2AAJ011F 1)の代替え品として購入しました。正常に機能してWi-Fiルーターが使えるようになりました。フリー電源なので安心して海外出張でも使用できるのでら追加購入したいとおもいます。

2020-07-27
用途:
盤内のリレー電源用に使用。
対象商品:
58392993

メーカーに信頼性が有り、安心して使用出来ます。頻繁に出ないモノなのでWEBで小口で購入出来るのは助かります。

2020-02-17
用途:
アダプターの補充
対象商品:
58392984

他店のものはアダプターの付け根のところが壊れやすい。本品はアダプターが軽くて壊れにくいのではないか

2020-02-17
用途:
ガスコンロ点火用
対象商品:
58392941

ガスコンロの点火用電池がすぐ電池切れになるので、コネクタを切って電池ボックスの端子に直結。電池交換の手間がなくなり快適。

2019-10-14
用途:
卓上LEDライトの電源
対象商品:
58392993

以前に使っていたACアダプタが音鳴りするようになりました。
電源電圧、プラグ形状を確認して本製品を購入し、交換しました。
音鳴りすることなく、動作しています。
もう少し価格が下がる事を期待します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2019-02-21
用途:
バッファロー製無線LAN親機用に
対象商品:
58392957

WHR-HP-Gのアダプタが紛失した為に購入。純正は5V2.3Aだが流用可。特に不具合なく使用可能、プラグの種類には注意が必要。ユニファイブはアダプタのサードメーカーとしては優秀、規格別で種類が豊富なうえに安価で非常に助かる。

萌星エンジニアリング株式会社 様2018-10-02
用途:
無線LANアダプタ電源用
対象商品:
58392993

NEC Aterm WG1200HP2に使用しました。付属品アダプタをAC100Vコンセントと思わせたAC200Vに挿してボンッ!吹っ飛ばしてしまったので代替です。問題なく正常に使えています。

エムズ調査 様2018-09-16
用途:
録画用ハードディスクの電源用(家庭)
対象商品:
58393133

良いと思います。付属品が3~4年で壊れましたので 量販店で探しましたが分からず
モノタロウのカタログに載ってたので注文した次第です

2019-12-25
用途:
DC6V灯油ポンプの電源として使用。
対象商品:
58392975

スイッチング電源であるせいなのか? その辺よくわからないまま購入したんですが、自分の使用目的には不合格でした。電圧は合ってましたが、モーターが間欠動作してだめでした。4Vの手持ちADに交換したら動きました。

ハイコンサル 様2018-01-09
用途:
LEDランプの給電用
対象商品:
58392993

小さくて普通に良い。色々な仕様が選べるのが嬉しいです。

株式会社アルソア慧央グループ  様2018-07-05
用途:
電圧変更して電子機器用の電源に使う予定でした。
対象商品:
58392941

残念ながらアンペアが不足で使えず、別の物を用意して事を済ませました。

2017-09-29
用途:
無線LANルーターBUFFALO WHR-G301NのACアダプター代替品として
対象商品:
58392993

無線LANルーターBUFFALO WHR-G301N
電源投入後 POWER(緑)、DIAG(赤)高速点灯、作動しない。
ネットで調べると本体ではなく、ACアダプター故障の可能性大。
12V/1AでEIAJ-4のACアダプターという事で本製品を購入。
上手く動いてくれました。

2017-02-07
用途:
ICカードリーダライタの電源
対象商品:
58392975

店舗で使用しているPanasonic製JT-R200CR-10非接触ICカードリーダライタのACアダプタJT-8000AD-20が故障、6V2Aコネクタ形状EIAJ2のためこちらを代替で使用。カード契約会社では端末一式交換で6万円以上の見積もりでしたが、しばらくはこれで凌げそうです。

2015-11-28
用途:
電話子機充電用
対象商品:
58393002

全く問題なく使用できています。

2014-02-09
用途:
ロジクールのハンドルコントローラー用
対象商品:
58393176

ばっちり合いました。

2017-03-29
用途:
廃車して余分になった、ドライブレコーダーを玄関の監視レコーダー用電源として利用。
対象商品:
58393002

何とか使えているが、画面が小型なのでいまいちである・