- 用途:
- 走行充電器の接続に使用
- 対象商品:
-
58755392
走行充電器の電流50Aですので、こちらの配線を使用
赤黒の二本を購入して使用しましたが何も問題有りません
1人が参考にしています
- 用途:
- バッテリー電源配線
- 対象商品:
-
58755103
車のバッテリーから12V電源を取るために使いました。
柔らかくて使いやすかったです。
ペイント サービス おおさわ 様2024-08-04
- 用途:
- オルタネーターからバッテリー配線引き直しのため
- 対象商品:
-
58755751
リン酸リチウムイオンバッテリーをdcーdc充電器を使いバッテリー充電をするに当たりオルタネーターを大容量オルタネーターに変え運用した所、配線容量が足りなくなり配線が異常に発熱し火災の危険性があったのでこちらの配線に交換しました。コスパの良い商品で購入して良かったです。被覆が硬いとのレビューがあり少し不安がありましたが普通に柔らかめでした。
3人が参考にしています
- 用途:
- 蓄電池
- 対象商品:
-
58755697
とてもきれいに梱包されていました。電線は高いので最少単位で購入です。そのうち10cm単位になったりして?
- 用途:
- 電源電源
- 対象商品:
-
58755401
KIV電線14sqを使用車の電源配線を作業
電線が柔軟で取り回しが楽に出来ました
- 用途:
- ヒーター用配線(常温区間に使用)
- 対象商品:
-
58755094
大電流配線適用すテストに購入。
電流容量というより接点からの熱対策という側面が大きいです。
電気的には5.5sqで十分ですが、接点からの熱により腐食が発生拡大しやすい状況に対し、
熱分散性を上げた場合の腐食の進行をどれだけ抑制できるかを試すためにチョイスしました。
長期の耐久性に有効な差異がみられれば、PE・V二重層被覆の対ガス浸透性ケーブルへ本格移行を検討します。
- 用途:
- 盤組用
- 対象商品:
-
58754866
電線が軒並み受注停止になってしまい、盤を組むKIVが足りずこまっていたところ在庫があって急ぎ注文しました。いつも使っているのではないメーカーの品で、割高ですが、期日に間に合わないといけなかったので、助かりました。
株式会社寿エンジニアリング 様2024-03-01
- 用途:
- 機器配線作業
- 対象商品:
-
58755243
現在銅の価格が上がり配線も価格上昇してきて入手できない状態が続いていたので
大変助かりました。
- 用途:
- 機械装置配線
- 対象商品:
-
58755496
標準的なKIVケーブルです。このサイズはあまり使用しないので、手軽に使い切れる長さで購入出来るのは有難いです。
- 用途:
- 配線
- 対象商品:
-
58754832
使用目的に沿った購入です。商品については満足です。
- 用途:
- オフグリッドのバッテリー配線
- 対象商品:
-
58755995
充電電流が100Aを越えそうになってきたので、38sqに交換するために購入。
今まで使っていた素線が太い7芯の22sqより柔らかくて使いやすかった。
2人が参考にしています
- 用途:
- 車の配線工事。
- 対象商品:
-
58755146
大変満足しています、今後ともよろしくお願いします。
- 用途:
- キャンピングトレーラーのDIY
- 対象商品:
-
58755252
値段が高騰していますが値段が安く良い品物だと思います
1人が参考にしています
- 用途:
- キャンピングカーのサブバッテリー入れ替え
- 対象商品:
-
58755697
赤と黒のケーブルを購入しましたが、普通によかったです!
2人が参考にしています
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
-
58755392
三ツ星製電気機器用ビニル絶縁電線とても良い商品です
1人が参考にしています
- 用途:
- 操作盤内の配線
- 対象商品:
-
58754841
電線が非常に軟らかいので盤内の配線の取り回しがやりやすい。
- 用途:
- クルマの電気配線
- 対象商品:
-
58755094
柔軟性に欠けますが、許容範囲です。線材はわりと太めなので、クルマに使用するには硬さが気になる場合があります。
1人が参考にしています
- 用途:
- オフグリッド太陽光発電のバッテリー配線
- 対象商品:
-
58754796
少量の発注ができて助かります。
硬さが丁度良く配線しやすいです。
2人が参考にしています
- 用途:
- キャンピングカー製作に
- 対象商品:
-
58755392
ホームセンターなど実店舗では在庫を置いているところが少ないので便利に購入出来ます。
- 用途:
- 内燃機関のハーネス
- 対象商品:
-
58755426
10年ちょい前の製品より柔軟性があり、加工も配線の取り回しも格段に良くなっています。