2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブルのレビュー

平均満足度 4.81 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業
富士電線工業
3,998 / 税込 4,398
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 【用途】600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-02
用途:
工場で使用しています。

若干重いですが柔軟で扱いやすかったです。現場で必要になり最短納期できたので助かりました。

有限会社海渡 様2026-01-20
用途:
遊漁船の灯火の配線に

・・もう少し、被覆を薄くしたいが・・外部用(耐久性重視)で仕方ないのかな?しかし船舶用ライトから出ているコードの被覆は今少し薄い。

2024-09-27
用途:
ハンマードリルのコード、リプレースに使用
対象商品:
58760606

初期セットされていたものが劣化していたので、コード長も見直して本製品を使用。交換後、問題なく動作している。

2023-10-23
用途:
モミ乾燥機に
対象商品:
58760816

作業時にコードが柔らかくコンセント付けが容易にできました。

2023-08-10
用途:
動力用スポットクーラーの電源用
対象商品:
58760624

3相動力用ケ-ブルにぴったりでした。価格も安く、問題なしです

2022-08-29
用途:
車庫への延長ケーブル用プラグとして
対象商品:
58760721

今迄、ゴムケーブルの1.25mmSQでしたが、コンプレッサーを使うので電圧降下を考慮して
2.0mmSQにしました。延長総長さは4mなので十分でしょう。

1人が参考にしています
ケイズコミュニケーション 様2022-02-25
用途:
屋外照明のON/OFF
対象商品:
58768132

希望していたものです、問題点は全くありません。合格。

高橋農園 様2020-12-07
用途:
溶接機の一次側用
対象商品:
58760913

3線のケーブルを交換の為に検索してたら切売りのこの商品が見つかりました。5.5ですので一緒に圧着端子とコンセントも新調しました。メーカー直送で梱包もバッチリでした。

2020-11-20
用途:
傷んだケーブルの交換時
対象商品:
58760624

ナインナップが色々とあるので、欲しいサイズを欲しい長さだけ、無駄なく購入することができるので、助かります。

有限会社 大栄電機 様2020-05-29
用途:
電動機点検修理時
対象商品:
58760922

安心して使用できます。10m切魅力です。価格的にも満足しています。

2020-05-18
用途:
仮設電線
対象商品:
58760737

電線が柔らかいため、取り回しがし易く、使いやすい。

下村農園 様2020-02-12
用途:
電気工具のキャブタイヤ交換
対象商品:
58760791

ヒビの入りかけた電気工具のキャブタイヤの交換に使用

2019-08-02
用途:
屋外常設の電源ケーブルとして
対象商品:
58768105

以前から使用しているケーブルでしたが、10mで小分け購入ができるため購入してみました。
メーター単位の切り売りもあると嬉しいですね。

2019-09-08
用途:
ミニ直流溶接機電源として
対象商品:
58760843

目的通りの 取り回し容易な電源ケーブルで大変満足しています。

2019-03-19
用途:
電気自動車の充電
対象商品:
58768105

200Vのエアコンコンセントから延長ケーブルでプリウスの充電に使用しています。18Aの電流ですから、問題ありません。お得に充電できます。

有限会社ミヤタオフィス 様2018-07-31
用途:
スタジオの電源用ケーブル
対象商品:
58760615

いろんな電材屋さんを回って探すより時間が短縮できて種類も揃ってるので助かってます。

2017-11-11
用途:
延長用
対象商品:
58768114

電気自動車の充電ケーブル延長用に購入。長さも十分。耐久性も十分と思われます。取り回しも楽にできますので、買って良かったです。プラグも問題なく取り付けられました。

2017-09-18
用途:
移動式ボール盤の電源ケーブル
対象商品:
58760721

希望の絶縁及び適度の軟度により機材展開に余裕ができた。

修理屋 様2015-11-13
用途:
水産機械用
対象商品:
58760816

しなやかで取り回しがしやすい、芯線も丈夫な感じでした。

2022-12-09
用途:
日立ベビコンに使用
対象商品:
58760746

思っていたより太さがあり上部層に見えたベビコンコード三相で大丈夫か心配がある