2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブルのレビュー

平均満足度 4.47 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星
三ツ星
2,198 / 税込 2,418
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。 【用途】鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-17
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
50837736

積載車のコントロー配線につかいました。
長さ的には3,5mでも良かったかもしれません。

石井機工有限会社 様2023-08-15
用途:
リモコンスイッチの補修部品として
対象商品:
50838043

切り売りしてがもらえるので、仕入れ価格が安くすみました。

2023-11-14
用途:
電気工事
対象商品:
58761211

水中ポンプのコードを延長するために耐水性に期待し購入した。

2023-03-24
用途:
正弦波インバーターの車載用に
対象商品:
50836135

メーカーから8SQのケーブルが推奨されていたのでこちらを購入。
長さもエンジンルームからインパネ裏までの引き込みにちょうど良かったです。

太洋基礎工業株式会社 様2023-09-22
用途:
地盤改良工事
対象商品:
50836774

きちんと梱包されていました。
問題も無く使用できました。次回もお願いしたいと思います。

2022-11-11
用途:
仮設駐車場の屋外照明設置に使用
対象商品:
58761272

野外引きわまし敷設するケーブルの露出する区間は、耐候性の観点からゴムキャプタイヤケーブルが良い。
LED投光器数個の負荷ではあるが、電圧降下に配慮して1.25sqとし 接地線と併せ3芯をチョイス。
本品は線径の割に柔らかく、取り回しが良い。長期耐候性はこれからのお評価になるが、十分期待できそう。

2022-06-16
用途:
車庫の照明器具取付けに使用します。
対象商品:
58761236

希望の規格が希望の長さで購入することができました。価格は高めですが、良い品と思います。

2021-11-26
用途:
溶接機の電源延長コード作成
対象商品:
58761421

外径が小さくゴムが柔らかいためとても扱いやすい物でした。シースがクロロプレンであり、作業をする場所での耐油性、耐熱性が期待できます。

2022-06-07
用途:
ウインチの操作スイッチ
対象商品:
58761254

柔らかく使いやすいために購入した。思った通りの使用できた。

2021-01-29
用途:
塩ビ系の硬化を避けて
対象商品:
58761001

雨の当たらない軒下に置いてあるコンプレッサーの塩ビ系の電源コードが硬くなり クロロプレンゴムにしました。弾力性に富み 満足為ています。

株式会社エステー工業 様2021-04-16
用途:
機械の組付時
対象商品:
58761613

このキャプタイヤーケーブルは耐震ケーブルでとても丈夫な商品です。

2019-08-17
用途:
物置小屋への屋外配電
対象商品:
58761297

新設した物置小屋と母屋間で、保持ワイヤ布設後に本品をからげ配線した。適度な柔軟性があり、ゴム系のためワイヤとの接触部の保持力もあり、取り扱いが容易であった。耐環境性については、今後確認してゆく。

2019-08-15
用途:
発電機への接続
対象商品:
50836397

電線の選択は難しいです。
目的別、使用例などでおすすめが、あれば便利です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2018-12-28
用途:
溶接機用
対象商品:
50836406

溶接機の電源用に導入しました.切り売りしてもらえるので,助かります.電線としての機能には支障を感じません.

鏡神社 様2018-11-19
用途:
屋外配線
対象商品:
58761026

キャブタイヤケーブルを探していてこの商品を初めて使用したが柔軟性もありゴムの肉厚も充分で対候性も期待できる。風雨や積雪の冬も常設になるが様子を見たい。

1人が参考にしています
2018-07-05
用途:
野外での使用

看板灯光器がひびなど入り漏電個所での入替に使用M切で購入できるのがいいな

2018-06-15
用途:
配線関係
対象商品:
58761437

コードもべとつかずにしっかりした作りで、大変満足しています。

1人が参考にしています
2018-05-04
用途:
外電源を引くためのパーツ
対象商品:
58761263

ゴムキャップタイヤは固いイメージがあったが、ビニルキャップ程ではないが結構しなやかでした。
皮むきもしやすく、良い商品だと思います。

山田電機ゴム工業所 様2018-06-06
用途:
機械工具の修理、改良のため
対象商品:
50837194

1ドラムでの購入には抵抗があり、少量の切り売りが魅力です。

株式会社ライブボックス 様2018-05-24
用途:
機械の電源コードに
対象商品:
58761647

近くのお店に切り売りの扱いがなく、10M物がありでちょうど良い長さで助かりました。堅さも柔らかく扱いやすかったです。