600V ビニルキャブタイヤケーブルのレビュー

平均満足度 4.46 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星
三ツ星
2,198 / 税込 2,418
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。 【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-15
用途:
チェーンブロックの延長用として使用
対象商品:
04723942

チェーンブロックを取付けてる門型鋼を移動する際、電源コードが短いので延長しました。
線材が柔らかく扱いやすいかった。

2024-02-27
用途:
延長コード作製。
対象商品:
58767134

問題無く使えてます 後は耐久性が有ればいいと思います。

1人が参考にしています
株式会社三起工業 様2023-02-07
用途:
既存の機械のキャブタイヤ劣化による付け替え
対象商品:
58767125

三ツ星製の製品でした。品質も良く通常使用において何一つ不足はありませんでした。

1人が参考にしています
株式会社オーレックス 様2022-07-25
用途:
機器配線(固定)に使用
対象商品:
58767082

非常に柔軟でしなやか。
これは1.25sq×3芯で購入したが、他メーカーの同形式よりも柔らかく布線にストレスを感じない。
表面は「つや消し」なので、油性の汚れが付きやすい場所での使用には向かないかもしれないが、また使いたい。

1人が参考にしています
2022-03-01
用途:
配線工事
対象商品:
58767186

急におすこしだけ必要切り売りされているのがリーズナブルです。

株式会社エステー工業 様2021-11-29
用途:
機械の組付時
対象商品:
58767046

このビニルキャブタイヤケーブルはシフトで配線がとてもやり易い

2020-12-18
用途:
カート充電に使用
対象商品:
58767405

電線は、柔らかく扱いやすいです。
被覆もそこそこ分厚く少々じゃ破れない
加工もしやすく大変良い物でした。
赤黒白での電線ですが、黒白緑があつたらいいとおもいます。

4人が参考にしています
2020-08-11
用途:
溶接延長に
対象商品:
58767134

溶接機の延長に購入しました 安くてこれだけ太いと電圧降下しにくいです

2020-07-04
用途:
動力の延長ケーブル
対象商品:
04724572

柔らかく取り回しが良いので気に入っています。コスパもいいです。

株式会社 リヴ 様2020-04-17
用途:
コントローラーの延長
対象商品:
58767064

有線コントローラーの室内配線の延長に使用しました。特に改善点などは無いと思います。

愛川電機 様2019-10-31
用途:
配線工事
対象商品:
58767161

100V系で30A流せるのはこの規格では選択肢は少ないのでこの製品を選択しました。
過不足ありません。
やわらかで使いやすそうです。

2019-02-20
用途:
電源供給に!!
対象商品:
58767046

凸プラグと⇔凸プラグで延長供給コードを作ったのですが、安価な割に踏んでも痛まみにくく、重いが軟らかいので大満足で使ってます。

2人が参考にしています
2018-12-06
用途:
溶接機の電源コード延長のため
対象商品:
58767134

ケーブルに柔軟性があり取扱が楽です。許容電流も大きいので安心して使えます。

2018-06-09
用途:
延長ケーブル
対象商品:
04724396

電材店、ホームセンターで探してもなかった。希望通りのものが手に入ってありがたい。

2017-08-24
用途:
小容量モータの仮動作確認
対象商品:
58767082

柔軟性があり、取り回しがスムーズ。
細くても耐久性、電流容量に不安が無い。

1人が参考にしています
2018-06-09
用途:
延長コードの製作
対象商品:
04724396

電材店やホームセンターではこのサイズ、長さは販売していないので助かりました。

2018-01-07
用途:
しゅうり
対象商品:
58767064

年末・年始わ挟んで早い対応ができて、客先同様感謝いたします

2018-02-05
用途:
屋外配線用
対象商品:
58767116

配送の対応、価格に満足しています。商品は特に問題無し。

冨士薬品工業株式会社 様2017-10-13
用途:
自家工場工事
対象商品:
58767073

2芯を頼んであるのに3芯が来た。工事日に間に合わない。
問題外である。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2017-04-04
用途:
動力機配線
対象商品:
58767116

価格が安いので不安でしたが、満足のいく製品で工事後さっそく安心して稼働しています