農業機械専用高性能バッテリー GYNシリーズのレビュー

平均満足度 4.72 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
農業機械専用高性能バッテリー GYNシリーズ GSユアサ
農業機械特有の厳しい使用環境に対応したバッテリー。 外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。また、突出形状にすることにより土や泥による目詰まりがしにくく、かつ開けやすくなっています。 自己放電や液減りを抑えたカルシウムタイプを採用。また、ガラスマット付きセパレータと正極板を鋳造式グリッドにすることで振動にも強くなっています(但し、30HRYと4DTLは低アンチモンタイプ)。 製品保証/12ヶ月
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-12
用途:
クボタートラクターで使用
対象商品:
59713385

メンテナンスフリーバッテリーからの交換時
バッテリー接続線が、給水用の蓋と少し干渉するので注意が必要です。

1人が参考にしています
2022-02-03
用途:
農業機械メンテナンス
対象商品:
59713376

迅速な発送の対応を頂きありがとうございます。
お陰様ですぐに作業をすることができました。

2022-05-04
用途:
農業機械用
対象商品:
59713315

しっかりと始動することができました。耐久性はこれからと思います。

原田農園 様2020-11-19
用途:
トラクターバッテリーに装着
対象商品:
59713403

使用中トラクターバツテリーの赤ランプ点滅が度々点くため交換しました。同じメーカーのものです。過去のユアサバッテリーよりランクをあげました。今度の連休に稼働します。装着時赤ランプは点滅しませんでした。試運転は良好

1人が参考にしています
2020-06-30
用途:
コンバインに、装着
対象商品:
59713333

パワー余裕、充電式の再、蒸留水の補給する栓が手で回せるのが、便利。

1人が参考にしています
2020-05-26
用途:
農業用コンバインに使用
対象商品:
59713333

バッテリーを簡単に装着できて又品物が到着が早かった

1人が参考にしています
2019-10-01
用途:
農業機械に使用
対象商品:
59713351

製品は一流メーカーですので安心して付け替え起動力も十分納得です。

1人が参考にしています
個人 様2018-11-13
用途:
農作業
対象商品:
59713367

農機具用バッテリーを探していたので、直ぐに注文しました。
商品到着後天候の状況を見て使用しました、調子良く一発で始動しました。
自動車用より高価ですが満足しています。

1人が参考にしています
2020-03-10
用途:
農機具トラクタのバッテリー交換
対象商品:
59713385

新品トラクタに同品が付いており、12年間(その間バッテリーの充電、液補充無し) 使用出来たので今回、同じ物を購入した。

5人が参考にしています
田上農園 様2017-12-30
用途:
トラクターに使用
対象商品:
59713385

今までのバッテリーが寿命のため交換。寒い朝でも一発始動で満足。
ただ、液栓がフラットならもっと良いと思います。

2017-11-21
用途:
耕作機械メンテナンス
対象商品:
59713385

GSは、自然放電も少ないようで短時間の耕作作業が思うよう運転ができます

2017-06-03
用途:
キャリアダンプの電源
対象商品:
59713351

強力な出力で一発起動し、作業もスムーズにでき満足しています。

2021-04-03
用途:
トラクター
対象商品:
59713342

持ち運び時は重いので、取っ手が付いていると楽かも知れない

2016-12-14
用途:
トラクターの起動・運転
対象商品:
59713385

購入後補充電し使用開始ました。一発始動問題なく使用しています。

1人が参考にしています
2013-11-21
用途:
トラクターによる耕作
対象商品:
59713367

始動性の向上が図れ、大変満足してます。

有限会社三晃設備工業 様2016-12-21
用途:
重機メンテナンスに使用。
対象商品:
59713315

以前にもこの(YUASA)バッテリーを使用しましたが、メンテナンスも少なく
対応年数にも満足しています。

2016-11-21
用途:
果樹用高所作業車
対象商品:
59713324

10年以上放置された作業車ですが、一発で始動しました

2015-12-25
用途:
エンジンウエルダーに取り付けました。
対象商品:
59713333

農業機械専用のバッテリーがあるとは知りませんでした、この先の結果を見ないことには正直 判りません。