ストレッチフィルムホルダー 腰を曲げずに巻けるのレビュー

平均満足度 3.58 (80件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ストレッチフィルムホルダー 腰を曲げずに巻ける モノタロウ
ストレッチフィルムを巻くときの体への負担が少なくなります。 【用途】高い場所や低い場所にストレッチフィルムを巻くときに使用してください。
80件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
Lirio 様2023-01-04
用途:
梱包
対象商品:
60520092

使いやすい。
持ちやすく、重たいラップでも一人で使用できる。

2023-01-02
用途:
ラッピング

賛否あるかもしれませんが、これはこれで良い商品だと思います。
腰や手袋の消耗がなくなりました。

2021-10-18
用途:
ストレッチフィルムを巻く作業(荷崩れ防止)
対象商品:
60520092

モノタロウ製「幅500ミリサイズ」のストレッチフィルムに使用していますが、嵌め込む際に器具の留め具のネジに干渉し、納め難い...無理くり装着し、それ以外は特に問題なく使用可能。低い位置への巻き作業が楽になったので、購入して良かった。

1人が参考にしています
2021-09-22
用途:
パレット梱包
対象商品:
60520092

2インチ紙菅(ラップ部500ミリ、紙菅部520ミリ)で使用。
3インチ用になっているが、スプリングを数ミリカット(簡単にできる)で問題無く使用できます。

1人が参考にしています
2021-06-13
用途:
パレットのラップ巻
対象商品:
60520092

ラップ巻で腰を痛めてたのが
この商品を使い楽にラップが巻けるようになった。
仕事がスムーズになった。

2020-11-10
用途:
パレット荷物の養生

使っている人がいたので、試しに使わせてもらって購入。
会社で使っているフィルムの紙管が細管だったので、そのままではフィルムが干渉してしまい使えないと思ったので、ホルダーにスペーサーを入れて、逃してやり最後まで綺麗に使えるようにしました。
また、バネが弱く、テンションが掛けにくかったので、バネを外し、蝶ネジに変更して、自由にテンションが掛けられるようにしました。
大型に乗っていますが、32パレ全ラップでも、全く苦にならなくなりました。

2人が参考にしています
2020-12-04
用途:
フィルムを巻く際の工具
対象商品:
60520092

フィルムが思っていたより中々大きく巻くのには大変かなっと思ったけどストレッチフィルムホルダーを一緒に購入して良かったです。作業がスムーズに出来ました。

2020-10-12
用途:
ストレッチフィルムによる荷物の固定
対象商品:
60520092

弊社で使用しているストレッチフィルムの幅は500mmで筒部分が520mmだったためホルダーに入らなかった。
スプリング数ミリカットとワッシャーを交換する事で使えるようになったが、使用できる最大幅の記入があればよかった。
使用に問題は無く低い位置でも腰を曲げす巻けるためとても助かる。
スプリングやカラーを見直すことで520mm幅も対応可能だと思いますので改善をお願いいたします。

3人が参考にしています
2020-11-27
用途:
荷物梱包

この商品を使う前は、腰に負担がかかっていたラップ巻きが容易に出来るようになり助かっています。
荷主企業様でも話題になり購入されたぐらいです。

2021-10-18
用途:
フィルム巻き
対象商品:
60520092

このクリアランスだとフィルムの交換ができないですね。念のため、モノタロウさんのフィルムを購入しましたが、これも合いませんでした。。

2020-11-08
用途:
段ボールケース・ロール巻き生地の固定ラップピング作業。
対象商品:
60520092

頑丈そうで、回転もスムーズで使いやすいと思います。重量は思ったよりも重いように感じます。アルミニュム合金とか軽量素材を使っているともっと良いと思います。しかし、価格はずっと高くなるでしょう。

松本運送株式会社 様2020-07-18
用途:
機械の梱包
対象商品:
60520092

片手で
作業できるので楽です。
フィルムも破れにくいのでスムーズに時短に繋がります。

2020-05-09
用途:
型枠脱型後のコンクリート柱面の湿潤養生
対象商品:
60520092

高い所もフイルムを巻く事が出来重宝しています
改善点は回転を抑えるブレーキが欲しいです 巻きつけようとするとクルクル軽く回るので、巻いた時しわにったり たるんでしまいます
もう一つは高い所に巻く際に伸縮の物干し竿を固定出来る止め金具が欲しい

2020-02-20
用途:
仕事で。
対象商品:
60520092

良いです。作業効率がとても上がりました。
腰の痛い作業でしたが、かなり楽になりました。

株式会社光製作所 様2020-04-09
用途:
パレットの商品の梱包
対象商品:
60520092

作業者の腰痛軽減のために購入しました。簡単な組み立て商品でしたが 部品のワッシャーが3個付属の所、2個しかなかったです。
手持ちのM12のワッシャーで代用しました。モノとしてはかがまなくて作業出来るのでいいんですが、テープのテンションがかけにくいです。部品の欠品を除くと★4つです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。品質向上に努めます。

2019-12-13
用途:
荷物固定時
対象商品:
60520092

フィルム巻が今まで使用していた両端を持って膜タイプより確実に楽になりました。

2021-02-22
用途:
荷物出荷
対象商品:
60520092

以前購入した品はすんなりと交換できましたが、新たに購入したハンドルは手間がかかります。

MonotaROからの回答

この度はご購入ありがとうございました。改良品を検討中にはなりますのでよろしくお願いします。

2020-02-02
用途:
パレット積みの肥料などのラップ
対象商品:
60520092

下の方のラップ巻きはかなり楽になりました。クロスさせる時は少し不便に感じます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

2020-01-21
用途:
材料の固定、保護
対象商品:
60520092

楽に巻くことは出来ますが、引っ張り気味で巻くときは、固定部(ばねが付いてる所)が外れやすく、使いにくいかな~。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
また、貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

2019-12-03
用途:
梱包

非常に使いやすく、下側まで楽に巻けるので腰が楽になりました。
2インチ紙管仕様も作ったらもっと広まると思います。回りが欲しがっておりましたが3インチ管用しかないので残念がってました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。