SanACE ACファンのレビュー

平均満足度 3.92 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SanACE ACファン 山洋電気
山洋電気
2,898 / 税込 3,188
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します 【用途】通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-10-20
用途:
小型装置の冷却用
対象商品:
37064842

音も静かで強力な冷却ができてとても満足しています。

2021-06-18
用途:
小さい箱の中で、線香の煙を排気する時に使います。
対象商品:
08584125

音も小さく、長時間作動してもモーターが熱くなりません。

1人が参考にしています
2020-06-13
用途:
機械の熱対策
対象商品:
37064842

配電ボックスの排熱をするために 購入しました。
音も静かで 満足しています。

株式会社Y.T.S 様2019-07-11
用途:
装置メンテナンス時
対象商品:
08584125

リード線にコネクター付があるとよいと思う。
(コネクター選択肢があるともっと良い)

2018-12-17
用途:
強制通風のファンに
対象商品:
08584125

非常に音が静かです、配線もついててすぐに実装できました。もう少しパワーがあったら完璧でした。

2017-04-18
用途:
オーディオシステムの冷却ファンとして使用
対象商品:
08584125

アンプの排熱用として、特に静粛性に重点を置いて購入しましたが、期待通り、素晴らしい静粛性でした。風量は多くはありませんが、想定の範囲内でしたので、現状特に問題を感じていません。
但し、最初購入の四個の内一個は明らかに騒音が大きくNGでしたので、新たに一個購入致しました。
静かなACファンですが、製造にバラツキが有る様です。

2人が参考にしています
株式会社ルトレッフル 様2017-06-08
用途:
ブレーカーの熱抜き
対象商品:
08584125

使用勝手良好。電化製品の熱を下げるのにとても役立っています。

2016-08-18
用途:
看板の排気ファンとして
対象商品:
08584125

小型でかつ音も静かなので非常に使いやすい商品です。価格もそれほど高くはないのが良いです。

1人が参考にしています
東興電業社 様2016-04-03
用途:
家具内の熱抜き
対象商品:
08584125

とても静かで安定性がある

1人が参考にしています
2015-08-19
用途:
AVラック放熱用
対象商品:
08584125

前面ガラス扉で後面の排気箇所が殆ど無いAVラックに収めたアンプとBDレコーダーが高温になる為その排熱用にAVラック背面板に取付。 静圧・風量が十分か、また騒音が不安でしたが驚く程放熱し大変静か。 騒音は深夜でも全く気にならないレベルで大変満足です。 50Hz地域で押し出しで使用。

2人が参考にしています
九州消防株式会社 様2020-05-07
用途:
送風
対象商品:
08584125

パナソニックのファンから値段(硬性良いと思われる)の高いファンに変えたのに騒音が酷い
規格外の商品をモノタロウに出荷しているのではないですか?
非常に残念です

2人が参考にしています
2018-11-25
用途:
コンポストトイレファン
対象商品:
08584125

小型で静音ということで、コンポストトイレ用のファンに購入しましたが。。。音が大きくて困っています(古いパソコンのファンのような音)運が悪く、良くない製品に当たってしまったのでしょうか。違うメーカーのファンを購入しようか検討しています。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。