バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプのレビュー

平均満足度 3.96 (98件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ モノタロウ
バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。 【用途】鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。
98件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-13
用途:
配管工事
対象商品:
62837661

とても使いやすくてスピーディーに作業出来ました。器具付には最適です。

2026-01-20
用途:
カーボンパネルの穴あけ

軽量でくいつき及び切れがよく、断面仕上りも綺麗です。

2025-10-30
用途:
穴開け
対象商品:
62837564

薄刃で切れ味は良いです、値段も抑えられているので買換しやすい。いろんなサイズ揃えて愛用してます

2025-10-02
用途:
扉穴あけ加工
対象商品:
62837634

とても耐久性ごあり何のストレスも無く作業出来ました。
消耗品としの使い方はせず価格相応の使い方が出来る商品でした。

2025-11-11
用途:
アルミ薄板の穴あけ
対象商品:
62837704

センターのドリルが短い 目視しずらい
ホルソーはまだまだ切れ味が落ちて無いがシャフトにクラックが入った

株式会社創英技研 様2024-09-27
用途:
パンチャー軸用の下穴に

パンチャー軸の太さより若干大きいぐらいで、ちょうどいいです。
今までは21mmのホルソーを使用していましたが、こちらの方が
近い大きさなのでがたつきも少なく重宝しています。

有限会社みやび設計 様2024-11-01
用途:
ボードや合板の穴あけ作業用に

バイメタルなので鋼板にも可だと思いますが、初めは石膏ボードや合板の穴あけに使用し快調でしたが、1.6mm厚の鋼板を1枚開けてからは切れ味が落ち、鋼板3枚目はなかなか切れなくなりました。あまりタフではありませんでした。

3人が参考にしています
2024-03-23
用途:
水栓取付穴加工

水栓取付穴を開ける為に購入。DIY程度なのでこちらの商品を購入しました。
薄鉄板のステンレス1㍉弱でしたが三枚目くらいから切れ味が悪くなりましたが価格を考えれば満足できる製品です。

1人が参考にしています
2023-10-26
用途:
鉄板への穴あけ
対象商品:
62837564

こちらのホールソーと似ているホールソーと両方買ってみましたが、並べて見比べてみても全く同じに見えます。
使用してみても同じようによく切れる。
それで値段はこっちの方が安い。
断然こっち。

3人が参考にしています
SES株式会社 様2023-07-08
用途:
スイッチの取付穴開け
対象商品:
62837625

引っ掛かりやバリも少なくスムースに穴開けが出来重宝しています。

3人が参考にしています
オクイデンキ 様2023-06-23
用途:
電気工事
対象商品:
62837616

主に軽量の穴あけ、ボックス当の加工の時に使います。
切れ味はメーカー品と同程度、耐久性は多少劣ると劣ると言うところでしょうか。
特売時に買うとお得感はあります。

3人が参考にしています
2023-06-18
用途:
穴あけ加工
対象商品:
62837582

鉄板に穴開けするために使用。
電動インパクトに装着できるので重宝します。
耐久性はこれから検証です。

1人が参考にしています
株式会社システムリンク 様2023-05-29
用途:
加工依頼品の穴開け
対象商品:
62837564

ブレが少なく、綺麗な穴をあけやすくなりました。現在色々なサイズを揃えています。

3人が参考にしています
2023-03-13
用途:
工作用の穴開け加工
対象商品:
62837607

今まで持っていたものに比べると加工スピードが上がって効率が良くとても早く作業が終わりました。早く買い替えすれば良かったです。
但し、塗装された銀色の塗装は剥がれました。耐久性はこれから使って見て判断します。

3人が参考にしています
勝 産業 様2023-04-15
用途:
鉄板削孔
対象商品:
62837591

安価ですが、
特に不都合は無いです。
使用中ですので、耐久性は現時点では不明です。

1人が参考にしています
西尾美術研究所 様2022-04-14
用途:
自動車の鋼板やプラスチックス板の穴あけ作業
対象商品:
62837573

この度はインパクトドライバーでの使用ただが、何の不都合もなく使用することができた。薄板の鋼板の穴あけ時はインパクトで深く切れ込むが止まることなく穴を開けることができる。
金属板にはカッティングペーストの使用をお勧めします。

2021-11-23
用途:
ねじごと 取れました
対象商品:
62837573

ストーブのねじをなめて
しまってまして こちらを使いました。
ねじごとステンレス板に穴開けて無事ストーブの
お掃除できました。

有限会社 フリスク フリティード 様2022-09-18
用途:
スチ-ムサウナの温度センサ-スチ-ム取付時
対象商品:
62837704

LGS下地の柱に穴あけする時に使いました。PF28管を埋込み隠蔽し、タイル仕上げより10cm長くだしてもらうことで、配線が後仕事になります。

1人が参考にしています
2020-10-29
用途:
車の内装加工や取付
対象商品:
62837652

モノタロウブランドでこの手のホルソーを注文して入荷すると、必ずセンタが振れていたが、
今回はバイメタルホルソ-はまともに製造してあると、感動しています(以前散々返品交換)やれば出来るやん!と3本購入、主に自動車関係の樹脂の加工で使用、加工穴の切れ方も良いと思います

2人が参考にしています
2020-05-21
用途:
プラスチックケースに穴をあける作業
対象商品:
62837625

ドリルであなを開けたところ割れてしまい急遽購入しました。
7個の穴をあけましたが、割れることなくきれいに開けることができました。

2人が参考にしています