耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線のレビュー
【用途】電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線
エヌケーエフ 様2024-04-01
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 58763257
ヒーターの電源配線なんて最高ですね。
乾燥機だったら、水分が付着しても内側シリコンでガード。
耐熱もしっかりしているので、気に入っています。
2023-10-04
- 用途:
- ヒーターヘの配線
- 対象商品:
- 58763257
ケーブルを1m未満に切断して、小ロット生産に使用しています。
歩留まりの関係もあり20m等、切り売り販売のバリエーションがあると助かります。
1人が参考にしています
2018-08-27
- 用途:
- ソーラーパネル電源
- 対象商品:
- 58763257
被服がガラス繊維にシリコンゴムをコートしたようで
細めの仕上がりに出来ています。
使用部分で、ここまで上質な物はいらなかった。
2017-10-16
- 用途:
- 電気ストーブの電熱器を使った機器の庫内で仕様
- 対象商品:
- 58763257
大量に使うわけではなく小ロットで購入できるのでありがたいです。
被覆もナイフでくるっと切れば簡単に剥がれるので使いやすいですよ。
端切れの線をライターで炙ってどの位で溶けるのか実験してみましたがライターの炎位ではすすで黒くなっただけでなんともなかったですね。
d 様2017-09-20
- 用途:
- 黒色も欲しい
評価は未購入のため普通とさせて頂きます。
電気配線では陰陽色を分けて管理したいため、
黒の配線もおいて頂きたい。
3人が参考にしています
ガラス工房てとてと 様2014-01-31
- 用途:
- ガラス溶解炉の発熱体用電線として
- 対象商品:
- 58763275
1300度の窯の発熱体に使用。
とりあえず問題なく用いることが出来ています。
故に満足。
まあ、可能ならもっと安いと助かりますが。
そんなに消耗するものでもないので、許容範囲。
2014-04-02
- 用途:
- 会社の電気釜の修理に使用
- 対象商品:
- 58763257
そんなに長さは必要でなっかたので切り売りがあるとよっかた。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、誠にありがとうございます。