オイルジョッキ(フタ+網付)のレビュー
- 用途:
- 自家用車のオイル交換
- 対象商品:
- 60850605
今まで使用していたフィルター付の物が、破損した為購入しました。
作業上どうしてもオイルジョッキへの異物混入が多少起こるので、フィルターの無い物は使いたくないのですが、最近この手の製品がめっきり少なくなって手頃なものを探していました。
価格も安くて良いのですが、出来ればフィルターを金属製でもう少し細かい網目にして頂ければ、最高です。
- 用途:
- 車のメンテナンスで
- 対象商品:
- 60850605
3L、フタ付き、注ぎ口の根元には網付きはとても良い。
オイルが残った場合、このまま保管しています。
交換作業が終わったら、注ぎ口を内側に差してコンパクトになります。
軽自動車のオーナーなら最適です。
満足してます。
- 用途:
- オートバイのオイル交換
- 対象商品:
- 60850587
実は某有名メーカー製です。同一商品がメーカー時社名でも販売されているのですが、大阪魂の方がやすいです!商品はもちろん問題ありません!
- 用途:
- LLC用
- 対象商品:
- 60850596
LLC用に買いました。
フタ付きなので短期間なら交換で余った分はそのまま置いておき、LLCレベルのチェック時に追加出来るので便利です。
- 用途:
- オイル交換に使用ゴミ侵入防止
- 対象商品:
- 60850614
オイル交換に使用に時に、髪の毛ゴミ等が入ってらエンジントラブルになります、ゴミ侵入防止、フイルター付き必需品の商品です。
- 用途:
- エンジンオイル交換時に使用
- 対象商品:
- 60854087
車のエンジンオイル交換時に使用しています。
オイルフィルター交換時3.9Lなので余裕をもって5Lのものを購入。
5Lタイプはかなり大きいですが、4Lジョッキよりこぼれる心配がないので良い選択だったと思います。
蓋があるのが虫が多い夏の時期にかなり有効ですね。
使ってみて大満足です。
使用後は灯油をさっと流して乾燥させたあとビニール袋に入れて保管して次回の使用に備えてます。
- 用途:
- オイル交換時
- 対象商品:
- 60850605
正直、網は目が粗いので、無いよりは良いと思います。
ですが、蓋が付いているのは非常に良いです。
3Lを使っているので、ペール缶から小分けするのに使い勝手良いです。
良くオイルを溢す私のような人は、価格も安価なので一つ持って置いて損はないです。
- 用途:
- 自動車整備でウォッシャーフルード補充用に使用
- 対象商品:
- 60850596
使用していた物が壊れたので今回、蓋つきを購入しました 使いよく虫やほこりが入らないのでバッチリです。
- 用途:
- エンジンオイル交換
- 対象商品:
- 60850614
安価で性能も問題なく使えます。おすすめ!ふたがついてるからこぼれないしいいなあ!みなさんも使ってみて!
- 用途:
- 船体エンジンオイル交換
- 対象商品:
- 60850614
オイル投入口がふた付きで買う決め手になり使用勝手が非常によい。
しかし,オイルノズルを脱着したとき灯油キャップが取付け可能で
あればなお良かった。
- 用途:
- 発電機の燃料入れ
- 対象商品:
- 60850596
普通に使用できます。蓋は、埃、ゴミの侵入を防いでくれるので重宝します。蓋を閉めたとき、隙間が適当にできるので、閉塞して液が落ちてこないことはありません。コストパフォーマンスが高いです。