カラフルロングボールポイント六角棒レンチセットのレビュー

平均満足度 4.09 (46件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カラフルロングボールポイント六角棒レンチセット モノタロウ
カラーでサイズの区別が簡単にできます。工具箱の中でも探しやすくなっています。早回し・本締めできます。持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
46件中 41~46件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-07-13
用途:
機械段取り
対象商品:
60936102

問題点は2つあります。
よく使うサイズが同系統の色で判別がつきにくい。
4mmがレモンイエロー、5mmが黄色。
6mmが赤、8mmが茶色では・・・分かりにくいです。
(茶1、赤2、オレンジ3、黄色4、緑5・・・とかできないですかね~?)
もうひとつの問題点は、塗装の厚みです。
先端の銀色部分と塗装面では太さが違いすぎます。
更に、色もはがれそうです。
粉体塗装みたいに、厚さや剥がれ難さの工夫があると良いかと思います。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2014-04-20
用途:
機械修理
対象商品:
60936102

とても使いやすかったです。

デフラグ 様2016-07-03
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
60936102

2㎜の製品で回そうとシャフトに止まっている
イモネジに刺して回したところ外れるどころか、
短い方がねじれてしまいました。

2014-09-08
用途:
自転車の整備
対象商品:
60936102

友人にHOZANを借りたり、安めのアーレンキーで対応していたが、
自分で良い物が欲しいと思い、(個人的には)少し値の張るアーレンキーを探して購入してみた。
しかし、非常に残念な事に、自転車パーツによく使う、4mm
なんでしょうこれ。僕のだけですかね???
ボールの方は使えるのですが、本来の六角の先の部分がネジに入りません。。。
まじかよ。。と思い、他の5mmなどを使ってみると、問題無し。
なんでしょう。
使わないサイズは試していないのでわかりませんが、4mmだけ交換とかしてもらえないでしょうか??
切ない気分になりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。大変お手数で申し訳ありませんが、商品に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ、宜しくお願い致します。

株式会社ニシダ食品機械販売 様2014-04-25
用途:
食品機械修理
対象商品:
60936102

使用してたら塗装の剥げ有ります
又数社他のメーカー過去使用してますが3mmで通常のトルクで使用してたらねじれたままでもとに、もどらず
若干ねじれたままです
金額的には、安いですが、しなり具合は、微妙です

1人が参考にしています
2014-04-24
用途:
製品試作用に個人所有
対象商品:
60936102

使い勝手は良いのですが、塗装?が剥がれ易いので本作業には使用できません。ライン程度の着色で充分かと思います。