大型バットのレビュー
- 用途:
- 植え替え
- 対象商品:
- 60975756
植え替え用に購入しました
使いやすい大きさで深さも丁度よいです。
白は土の色がつく為、どうしても汚れが目立つので
深いグリーンやコバルトブルー、ネイビーとか
の色があると作業がより楽しめそうです。
- 用途:
- ミニサボテンの水やりに軽量で温室の棚にも負荷がへり重宝です。色物が有ればベターでしょう。
ミニサボテンの水遣りに重宝です。色物が有ればベターかと。軽量で温室の棚にも負担無く気にいっています。
- 用途:
- 育苗時の吸水
- 対象商品:
- 60975817
育苗時のポットへの吸水に使用します
ポット植えの苗に給水するときにジョーロを使っていましたが、水を上からかけることで苗が倒れてしまうことがあります。育苗箱がすっぽり入るサイズのトレーを使ってポットが入った育苗箱ごとトレーの水に浸すことで苗を傷めずに吸水できるようになりました
- 用途:
- ペットをケージから出して遊ばせるステージとして
- 対象商品:
- 60975792
本当はもうひとわまり大きなサイズが欲しかったのですが、ネットで探した中では最大だったので。本来の用途ではないので、強度は十分すぎるほどです。
- 用途:
- 実用内寸を記載してください
購入しましたが適用ワーク材が入りませんでした。
目的物が入ってなんぼの物なので内寸を記載ください。
なお、商品の品質には問題ありません。
この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
内寸法を追記致しました。
- 用途:
- スポットクーラーの下に
- 対象商品:
- 60975817
スポットクーラーの下から水が漏れ出して、漏れた場所が分からないので
これの中にスポットクーラーを入れて使っています。大きさはバッチリでした。
- 用途:
- 調理器具(流し台廻り)の水受け
表示寸法が 外寸(枠込み)の為に、本品を使用することが 出来ませんでした。
内寸(底面)も記載して頂きたいです。
- 用途:
- ゴミ置き場で生ごみの受け皿として利用しています。
- 対象商品:
- 60975792
生ゴミの汁が下に浸み出し、コンクリートに浸みこんで洗っても臭いがなかなか落ちない状況です。
深型は、洗い難いので浅めの容器を希望しました。
数が足りないとのことで追加します。
- 用途:
- 部品浸け置き
- 対象商品:
- 60975801
サイズが外径だったので部品が完全に浸からなかった。内寸の表記も欲しい。
貴重なご意見ありがとうございます。
こちらの製品は、底部ではございますが、
底内寸は380×300mmになります。
何卒宜しくお願い致します。
- 用途:
- アルカリ洗剤容器(ポリタンク)の受皿として使用
- 対象商品:
- 60975756
直置き不可な為、容器の受け皿として購入いたしました。価格及び材質からしかたありませんがどのくらいの期間使用できるか不安です。使い勝手次第では他の場所にも使用したいのでリピートを考え中です。
- 用途:
- ブラストビーズの排出受け
- 対象商品:
- 60975817
ブラストビーズの受けに購入して初めて使用したら なぜかビーズが漏れ出していて
確認したら4隅の内 2ヶ所が モールドショートになっていて中のビーズが漏れました
まさか市販品で穴が開いているとは思いもよりませんでした
使う前に確認しなきゃ駄目ですね(2度とこの製品は買いませんけど)
この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。
初期不良の商品に関しましては、返品・交換をさせて頂きます。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。