ベルトサンダーのレビュー

平均満足度 3.87 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ベルトサンダー EARTH MAN
EARTH MAN
8,398 / 税込 9,238
高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。 保持しやすい補助グリップ付き。 研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。 キワの研磨にも。 【用途】木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-01-27
用途:
木のやすり掛け
対象商品:
61033542

もう10年は使っていますけど、とても使い心地がよく重宝しています。
モーターに木の粉が入り故障もありましたけど、いまだに手放せません。

1人が参考にしています
2021-05-03
用途:
木工事での平面の軽いサンダー掛け
対象商品:
61033542

値段のわりに普通に何の問題もなく使えて重宝しています

1人が参考にしています
2020-05-05
用途:
古い棚板の塗装を剥がして再使用
対象商品:
61033542

棚がかなり古く塗装もかなり剥げてきたので、改造するためこれらの板を分解後このベルトサンダーを使用したが、非常に処理が早く済んだ。
今まで板にペーパーを巻いて磨いてきたが、見違える早業だと感じた。

1人が参考にしています
2019-08-09
用途:
小物作品のバリ取りやアール付け
対象商品:
61033542

大型のベルトサンダーは使っていますので、卓上小型の物が欲しくて、購入しました。他の方のレビュウに、「音が大きい。」とありましたが、少々うるさくても手頃な値段でしたのでこれに決めたのですが、最初動かしてみて驚きました。「うるさい」というレベルではありません。今は耳栓を使用しています。本当にスゴイ音です。値段が安かったので仕方ないかなと、自分を納得させています。サンディング自体は問題なく出来ています。ベルトのずれも起きません。音さえもう少しましなら、満足のポイントを付けられたのですが・・・。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

川上水産 様2018-02-16
用途:
船舶の修理・材木の削り
対象商品:
61033542

値段の割にはかなり使いやすい。片手で長時間使う事がおおいいので、もう少し軽くなると使いやすいと思う。

2017-03-29
用途:
木工、金属の荒仕上げ及び荒磨き。
対象商品:
61033542

以前にベルトグラインダーのかなり大型で協力なものを使っておりましたが、この手の機械はベルト次第によるところが大で、固定式で使うサンダー本体としてはこのレベルのもので十分に使えるものでした。

2015-10-29
用途:
板の研磨
対象商品:
61033542

山で買ってきた 白樺の板の表面を綺麗に処理するために購入
素人仕事ですが 思ったより効率よく綺麗にすることができた。
DIYでの使用なら 値段なりの仕事はできます。
熱の問題や 耐久性などは使っていると 家庭用だなと感じるかもしれません

2人が参考にしています
2017-11-27
用途:
テーブル板の平面だし
対象商品:
61033542

使用中にヤスリがズレてきて、たびたび途中で調整が必要。

2014-05-18
用途:
木工の角取りや塗装前の仕上げ作業などに使用。
対象商品:
61033542

音が少々うるさい。軽いので作業はしやすい。馬力がもう少しあると良いと思います。消耗品のベルト紙ヤスリが近所では手にはいらなかった。垂直に固定ができるとたすかります。

2015-05-26
用途:
木工作品の研磨
対象商品:
61033542

先日使用しましたが、特に支障なく使用できました。
満足してます。

2014-07-22
用途:
木工用作業に使用。
対象商品:
61033542

かなりパワーが有り、固定して使えるので重宝しています!

GRIDタイヤサービス 様2014-06-17
用途:
日曜大工程度です。
対象商品:
61033542

とても扱いやすいです。簡単で加工品が綺麗に仕上がりました。

Challenge & Leap 様2016-03-16
用途:
ガラス端面の荒摺り
対象商品:
61033542

購入する際に回転数を確認せず購入したため、回転数が遅く作業には使えなかった。しかし、別目的で塩ビやアクリルなどのバリ落としには使用できた。

2014-12-18
用途:
アルミへのヘアライン加工
対象商品:
61033542

ヘアライン加工が出来るか分かりませんでしたが、ダメもとで購入しました。
上下逆に固定し、試しました。
しかし、ベルトサンダーが接する底面の板金の平面度が出ておらず、ワークを当てると
両端が加工できるが、中央は加工できませんでした。
やはり平面度が気にならない木工用だと分かりました。

1人が参考にしています
株式会社 山崎塗装店 様2014-04-22
用途:
塗装で。
対象商品:
61033542

家庭用と記載がなかったので、間違って購入してしまいました。
きちんと家庭用と記載してください。
これは家庭用レベルで、現場では不向きです。
塗装現場で使用したかったのに、これで事足りるか不安です。
使う予定でいましたが、現場で使う必要がなくなったので使用してないので使用した感想はありません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。こちらの商品は、本体に過度な負荷・負担がかかるご使用状況には、あまり適さない商品になります。商品情報が不足しており、大変申し訳ありませんでした。どうぞ宜しくお願いいたします。