コバルトストレートドリル ステンレス用のレビュー

平均満足度 4.18 (186件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ
ステンレス鋼から一般鋼の穴開けに適しています。 【用途】(被削材)ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼、一般鋼
186件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-09-09
用途:
加工に使用
対象商品:
68096287

ステンレスの穴あけで使用しました、安価なのに切れ味最高でした

2022-02-17
用途:
Rough hole drilling
対象商品:
68096296

Good cost-performance. No issues for non-precision work.

2021-10-18
用途:
軽量鉄骨への下穴に
対象商品:
48615297

軽量鉄骨にカーテンレールブラケットを取り付けるための下穴の開口に使用しました。
HiKOKIの14.4Vコードレスドリルドライバにて作業しましたが、サクッと開口できました。
十数回使用し切削能力の低下はあるものの、まだまだ使えそうなのです。
切削と強度の能力がどれほどかは今後使用していかなければわかりませんが、高コスパ商品だと思います。

1人が参考にしています
2022-01-24
用途:
補充
対象商品:
48615288

折れてしまったので補充のため購入。商品説明通りステンレスも安易に穴あけ出来るのを期待。

1人が参考にしています
2021-08-22
用途:
金属部品の穴開け
対象商品:
48615306

各種金属部品の穴開けに使用しており、価格に比較して品質が良好である。

2021-08-21
用途:
軽い焼き入れ処理の鋼材の穴あけに使用
対象商品:
48615245

価格も手ごろで切れ味よく満足しています。
長持ちも利点です。

Gardenfield 様2021-01-26
用途:
ステンレス材の穴あけ
対象商品:
68096217

良く切れるし耐久性もあると思います。また、値段も安いのでダメになったドリルは順次これに交換しています。ラインナップはミリ単位とタップの下穴径が揃っているので必要十分ですが、欲を言うとコンマ○ミリがすべてそろうと言う事なしです。

1人が参考にしています
2021-04-09
用途:
NC旋盤で
対象商品:
68096287

sus304 をNC旋盤で水溶性切削液で加工。
kmc2のドリルよりいいかもしれない
あとボール盤で2mmのドリルも使用したが、良かったです

2021-04-03
用途:
鉄部材の穴拡大
対象商品:
48615394

ハイス鋼の穴拡大に使用しました。少し手間取りましたが、問題なく拡大出来ました。土台をしっかりした物を使用すればもっと楽に開けられたと思います。問題なく使用出来たので良かったと思います。

2021-03-13
用途:
ステンレス材・木材への穴あけ
対象商品:
68096271

これまでホームセンターの物(コーティング無し)を使用しておりました。
コバルトコーティングされているこちらの方が安く、切削効率が向上したので買って正解でした。
私の知る限りになりますが、コスパ最強じゃないでしょうか?

2021-02-25
用途:
5mm厚の鉄板穴あけ
対象商品:
48615412

思った以上に鉄板穴あけにステンレス用は食い付き良いです。以前は鉄用でしたが時間短縮できます。

2020-12-01
用途:
鋼材穴あけの下穴用に使用
対象商品:
48615245

食い付きはよかったです。
鉄工用の刃だと耐久性が悪かったので、ステンレス を購入しました。
まだ数ヵ所に使用しただけなので耐久性はわかりませんが、期待したいです。

2021-01-04
用途:
ステン穴あけ 長持ち
対象商品:
48615288

安価でいい。長持ちします。効率よく仕事
何本でも欲しい

有限会社シンワステンレス 様2020-12-10
用途:
SUS材St材穴あけ加工
対象商品:
48615376

価格もお手頃で切れ味も良いので長く使わせて頂いてます!

有限会社カインドウェーブ 様2020-10-24
用途:
鉄板の穴あけ
対象商品:
68096174

やはりステンレス用は高価なだけに違う。霧吹きかけながら大事に使います。

2020-06-30
用途:
鉄工DIY
対象商品:
48615412

アングルやフラットバーなど一般鋼材の穴あけに使用しています。
ステンレス用だけあって良く切れます、掘削油をつけて使用すると本当に気持ちよく穴が開きます。
DIYの一般素人でも手の届く値段だし、鉄工やるならホームセンターの格安セット品よりこっちがお勧めです。

2人が参考にしています
有限会社英工業 様2020-07-19
用途:
設備金具加工
対象商品:
48615376

安価で切れ味も良好で結構使えます。1本づつケースに入っている為管理もしやすい。ケースに表示されいるドリルサイズの文字がもう少し大きいと助かります。

2020-10-05
用途:
穴加工
対象商品:
68096201

1本ずつ透明なケースに入っています。
切れ味もよいです。
まとめ買いで、値引などあるとうれしいです。

2020-07-26
用途:
ステンレス加工
対象商品:
68096226

非常に切れ味良く、価格とパフォーマンスを考えると十分に満足できる製品です。

株式会社イチコー 様2020-04-27
用途:
1.5~3tのステンレスに孔開けします。
対象商品:
48615385

悪くないと思います。他社の半値以下でそれなりに長持ちします。先がXになってるのでポンチも探りやすいです。最初の孔明けに3.5が折れにくく、値段も安いです。

1人が参考にしています