コバルトストレートドリル ステンレス用のレビュー

平均満足度 4.18 (186件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ
ステンレス鋼から一般鋼の穴開けに適しています。 【用途】(被削材)ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼、一般鋼
186件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-06-17
用途:
ステンレスの穴あけ
対象商品:
68096201

値段が安いので、消耗品の感覚で使用できます。とても良いです

2019-06-05
用途:
下穴開け時
対象商品:
68096183

ステンレスでも大丈夫な位加工できる。
下穴開けで十分

2019-01-24
用途:
ステンレス材の穴あけ
対象商品:
48615403

刃の喰い付きも良く、ブレもない、十分に使えて価格も安いので助かります。

BaMBOO AUTO 様2019-01-07
用途:
工作作業
対象商品:
48615358

値段と切れ味は、抜群ですが、あとは、耐久性ですね。

DIY KAN 様2018-12-16
用途:
穴あけ
対象商品:
48615385

なかなか良い斬れ味ですね。会社に良いドリルが無いので助かったです。

2018-09-25
用途:
ステンレスのパネルの穴開け
対象商品:
48615288

ステンレスの板、厚さ1.6mmに対しては容易に貫通しましたが、鉄板を重ねて穴開けした時は、5.6回は問題無いですがその後は刃こぼれして来ました。但し、自分の使った道具が、ドリルではなく、インパクトドライバーだったので、仕方ないと思います。

シンセイ 様2020-02-07
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
48615227

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。使いが良く商品も良いです。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

組立本舗 様2018-11-23
用途:
機械装置組立
対象商品:
68096226

ステンレスの穴あけの時、普通のドリルとのちがいが分かります。切れ味は悪くないと思います。

2018-11-04
用途:
ステンレスの穴あけ
対象商品:
48615358

いつも使用している某メーカーのステンレス用ドリル刃より安く性能も大差なく感じました!

2018-08-20
用途:
ステンレス 鉄骨穴あけ
対象商品:
68096235

安さに惹かれて買ったのですが、一流メーカーに引けを取らないクオリティー です。

2020-03-10
用途:
メンテナンス
対象商品:
68096217

届いてすぐに使用しましたが、問題なく使用できています。
耐久性にはあまり期待はしていません。普通に使えてくれれば。

2018-10-22
用途:
SUS304のボルトに割りピンを通す穴あけに使用。
対象商品:
68096244

廉価でも、十分役立っています。ホームセンターのSUS用のキリは高価です。

2018-07-10
用途:
セット品の補充用に
対象商品:
68096192

セット品のドリルの刃をなくしたり、破損した際の補充用に購入しました。軽い作業でしたらこれで十分です。

2018-06-03
用途:
金属の穴あけ
対象商品:
48615394

思っていたより切れ味がよく、ストレス無く作業できます。
もう少し価格が安ければ、より購入しやすいです。

2018-07-16
用途:
部品加工時、
対象商品:
48615236

SUS板の穴加工に使用していますが、難無く切れ味が良いです。
コストパフォーマンスに優れた品だともいます。

三浦農園 様2018-04-16
用途:
ステンレス管の穴あけ加工
対象商品:
68096271

3.5㎜厚のステンレスに穴あけを行いましたが、30個目くらいまでは非常に良い切れ味でした。30から120個くらいまでは普通の切れ味かと思いました。その後徐々に切れなくはなりましたが、最終的には200個くらい空けることができました。こんなに耐久性があると思っていなかったので大満足です。

3人が参考にしています
2021-06-05
用途:
ステンレス材に穴あけ
対象商品:
48615288

昔のモノタロウさんのコバルトはすぐ欠けてきれなくなりましたが改善されたようで
よく切れて長持ちしそうですね期待しましょう

2021-05-22
用途:
金属の穴あけ
対象商品:
68096192

安いので仕方ないのかもしれませんが多少切れ味が劣る感じでした。ステンレスへの穴あけでなければ問題ないレベルですが。

株式会社エフティー工業 様2019-09-28
用途:
穴あけ作業
対象商品:
48615394

切れ味抜群 安価で購入できました。
他のサイズの購入も検討します。

2018-02-27
用途:
舐めたステンレスネジの取り外しに
対象商品:
48615263

ステンレスでもサクサク穴あけできます。硬い分折れやすそうなので気をつけて作業してます