コバルトストレートドリル ステンレス用のレビュー
- 用途:
- 各種機材作製の部品作製
- 対象商品:
- 68096192
消耗品なのですが、強度や材質的にも価格的にも納得して、使っていますが、大変満足しています。コスト的にも優れ満足しています。
- 用途:
- 3mm厚以上のステンレスへの穴開け、及びタップの下穴に。
- 対象商品:
- 68096271
廉価なボール盤での使用だが、
コストパフォーマンスも切れ味も申し分無し。
ただ、1本のキリで 大量の連続穴開け等は
行っていない為 長期耐久性は評価出来ないが、
HSS製と違いステンレス板/棒材相手に刃先が
負けた事は1度も無い。
ただ、このシリーズで揃えようと考えていた
のだが、
何故か急ぎに限って欠品のタイミングと被り、
他社製を調達せざるを得なくなる事年に数回、
此れだけは本当に困っている。
"買う側の間の悪さ" と云えば其れ迄なのだが、
在庫状況の改善には期待したい処。
- 用途:
- トイガンの補修に
- 対象商品:
- 68096183
タップ立ての下穴開けに購入。スチールだったのでサクサク開けれた。ドリル刃にベルハンマースプレーしたので長く使えそう。とても気に入った。
- 用途:
- 現場でのビス穴開口に使用
- 対象商品:
- 68096235
切れ味は悪くないが、折れやすい。
SUS430の板厚1.0mm程度の板に3カ所ほど穴を開けるとポキっと中程で折れてしまう。
折れた先だけを更に再利用できるのでまだ良いが。
キリの刃のない部分の強度がもう少し欲しい。
この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。
- 用途:
- ステンレス への穴あけ
- 対象商品:
- 48615245
アスペクト比6.6のステンレス への深穴加工に使用しました。
ボール盤使用で切削時は切削油を注ぎながらの作業でした。
4回ほど貫通しましたが5回目で折れてしまいました。
- 用途:
- タップの下穴開けに
サイズが豊富で値段も手ごろ 耐久力はなかなかやっぱり切削油を使った方が長持ちする
- 用途:
- SUS303 の加工
- 対象商品:
- 48615218
正直、硬さが足りない。
イシバシ精工のドリルと比べ切削力が劣る。
15㎜程進んだ所で切子が詰まり切削抵抗が増える。小径穴に足しては基本何往復かするという事も考慮に含めての感想。合計2本使いましたが1本は10回程度使って切子がつまり気味になり終了。現在2本目。切子の排出を何往復して丁寧に使っている。切れないわけではないが、SUS303に対してこの寿命ではステンレス用とは思わない。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- 部屋の棚を作成する時に使用しました。
- 対象商品:
- 48615218
強度も良く価格にも満足しています。1.5mmは細いので力を入れないようにしないと折れてしまいます。