コバルトストレートドリル ステンレス用のレビュー

平均満足度 4.18 (186件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ
ステンレス鋼から一般鋼の穴開けに適しています。 【用途】(被削材)ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼、一般鋼
186件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-12-07
用途:
S45Cの鋼鉄に、割ピン用の穴を開けるのに使用。とにかく、安い、ホームセンターの半額以下。
対象商品:
68096174

S45Cの鋼鉄に、割ピン用の穴を開けるのに使用。とにかく、安い、ホームセンターの半額以下。

2018-01-05
用途:
ステンレス鋼の穴開け
対象商品:
68096201

神鋼、ナチ、三菱マ、等色々なメーカーのキリを40年以上使いましたが、現在はこれで満足しているステンレス専門の加工屋です。ステンレス用キリは高価なので切れが悪く成ったら直ぐに研磨するのが常識です。切れが悪く成ったら直ぐに研ぐ。どのメーカーもそれほど違いはありませんので安いキリをせっせと研磨して使いましょう!

4人が参考にしています
2016-11-26
用途:
ステンレスの穿孔
対象商品:
68096296

中国製、安い事で不安でしたが、ステンレスの穿孔ができました。これからも中国製の品質管理は十分にお願いします。

2019-07-16
用途:
ステンレス板の穴あけ
対象商品:
68096244

2㎜程度の薄いステンレス版ですが
100個以上穴あけが必要でしたので、コバルトのドリルを購入
最後まで切れ味変わらず、満足です。

リペアショップ薬園台 様2016-12-02
用途:
工作機のパーツとして
対象商品:
68096296

金属加工が多くすぐに刃が切れなくなるので予備が必要です。
材質のコバルト材がどのくらいもってくれるのか、期待を込めて使います、☆4つに。

2019-08-13
用途:
1.5mm厚のステンレスの穴開けに
対象商品:
48615394

下穴開けて潤滑しながら使いましたが3か所開けたくらいで
使えなくなりました。
135度に研ぎ直してからは倍以上開けましたが大丈夫です。

2019-09-17
用途:
3ミリ厚のステン板に穴あけ
対象商品:
48615367

6か所までは、穴をあけることが出来たがそのあとは穴あけが出来なかった。

2018-09-25
用途:
鋼板などの穴あけ
対象商品:
68096226

特に不具合なく使用できます。リピートすると思います。

2018-09-18
用途:
自主制作
対象商品:
68096271

品質、価格共に満足しています。次回も購入したいと思います。

2019-04-01
用途:
ボール盤や旋盤での穴あけ加工
対象商品:
68096271

材質が固いようで、磨滅はしにくいようではあるが、刃先が欠けやすいので、ラフな扱いはしないほうがよさそうとの印象を持った。

2019-02-19
用途:
鉄、アルミ、ステンレス等の穴あけ
対象商品:
68096217

まだ鉄(軟鋼)しか使っておりませんが、普通によく切れますので、
そのうち、SUS材で使うつもりです。

2018-09-19
用途:
穴あけ
対象商品:
68096226

3.4φをボール盤にて下穴に使用。3穴開けたとことで刃が欠けました。

2016-03-10
用途:
ステンレス版への穴あけ用に使用しました
対象商品:
68096174

ステンレスの場合ドリルの寿命が短くなるがスムーズに穴あけができよかった

2015-12-30
用途:
穴あけ作業
対象商品:
68096174

鉄板に穴を開けるために購入しました。
元々ステンレス用なので切れ味が良く穴あけ加工が容易にできました。

2015-10-07
用途:
まぁ穴を開けるんですが・・
対象商品:
68096192

ステン板、軟鋼板、アルミ、木材くらいにしか使っていませんが、食い付き良し、切れ味良しで問題無く使えています。ステン穴開きCチャンも楽々でした。さすがに開け始めは走りましたが。

2017-12-12
用途:
ステンレスの穴あけ
対象商品:
68096271

ステンレスの穴あけに使っていますが値段が安い割によく切れて深さ70ミリぐらいの穴ならまっすぐに開けられるので気に入っていますn

サンテック 様2018-07-05
用途:
ステンレス鋼への深穴あけ
対象商品:
48615394

やはり、専用ドリルでしたφ10深さ100mm5個の穴を20分で開けられました。通常のハイス鋼では1個の穴がやっとでつぎの穴を開ける気になれませんでした。

2018-09-27
用途:
船舶のステンレス材の加工
対象商品:
48615227

ボール盤でオイル注しながら低回転で加工。5ミリ厚なら問題無く切れます。耐久性はまだ不明です。

萬鉄工所 様2018-09-12
用途:
17mmのss材に切り穴加工。
対象商品:
48615376

回転475rpm、送り0,13水溶性切削材使用で加工しましたが
とにかく刃がもろくて直ぐに刃こぼれしてしまいます。他社の製品は
使ったことはありませんが、もう次回からは購入しません、返金して
頂きたいくらいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら、
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

2018-05-17
用途:
ステンレス鋳物の穴あけ
対象商品:
68096183

切れ味は良く、普通に使えます。耐久性はについてはまだわかりません。