コバルトストレートドリル ステンレス用のレビュー
- 用途:
- 趣味のつりの道具製作
- 対象商品:
- 68096217
厚さ5ミリのSUSに10箇所ほど開けましたが非常に良好でした。但し以前貴社から購入した切削油を使用しボール盤を使用しました。
- 用途:
- タップの下穴用に使用したいのに
M12×1のタップ用にΦ11が欲しいのに無い。1回しか使用しないのでお手頃価格のが欲しいと思っていたのに残念です。他で購入します。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
- 用途:
- ステンレスの、穴あけ
- 対象商品:
- 68096253
気分的に、いままで、黒っぽい、ドリルばかり、使ってきたけから、この色の、イメージは、キレなさそうなんですが、そこそこです。
すぐ折れるのが、たまにきず
- 用途:
- 12ミリ厚のSUSに使用しました。
- 対象商品:
- 48615333
念のため予備を用意していましたが、12ミリ厚のステンレス板に2ケ所の穴を空けましたが、切れ味に変化はなく予備が無駄になりました。
安心して使用できると思いますので、次回からは予備の準備は不要となります。
- 用途:
- ステンレスの穴作業
- 対象商品:
- 48615367
ステンレスの穴に使っています切削抵抗が少なく深い穴でも曲がりが少なくよく切れます焼入れ硬度がきついのかへ立ってきたら折れますしかしこのくらいのほうが曲がりが少ないのかも?
- 用途:
- ステンレス丸棒の穴あけに購入。
- 対象商品:
- 68096174
以前1本購入して使用し問題なかったので、今回10本購入したが1本も切れるものがなかった。
細いので研ぐことも出来ず、かなりの不満を覚えた。
この度は、大変申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
- 用途:
- ステンレス製金具に追加穴を開ける
- 対象商品:
- 68096253
相手は薄い板なのでタカをくくってボール盤を動かしたら、1個目はすぐに開いたのに、2個目は中々開かずに煙が出てきた。結局ドリルの刃先は丸くなりオシャカになってしまった。
2本買っていたので取り換えて、3個目以降は力加減を慎重にしながら、快適に開けています。使い方が悪かった!!
- 用途:
- バイクのワイヤリング加工
- 対象商品:
- 68096183
下にもありますがやはりステンレスには穴あけは不向きみたいです。
他社のHSS-COのドリルに比べて著しく耐久性が悪いです。数個穴開けただけで使用不能になりました。
- 用途:
- 通常の穴あけ作業
- 対象商品:
- 68096226
値段相応でステンレスの穴あけには向かないです。通常の鉄でもすぐに切れなくなります。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- ステンレス扉の加工
- 対象商品:
- 68096217
モノタロウのタッピングスプレーを吹付けて使用しました。問題なく穴開けができました。切れ味も悪くないです。2㎜厚を9発ほど開けてみましたが全然大丈夫!
- 用途:
- M8ネジ溝が切ってある厚み15mmのステンレス材をM8ボルトが貫通するスペーサーにする。
- 対象商品:
- 68096305
スペーサーを4個作成するつもりでした。ドリルが熱くなりすぎないように油をさしながら作業しましたが、2個はストレスなくできましたが、3個目は切れ味が悪くなりながらも辛うじてでき、4個目はさらに切れにくくなり、最終的にドリルが耐えられなくなり、途中で折れました。
先端のエッジがあまくなることはよくありますが、M8ドリルが折れたのは初めてです。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。