公団・公社用戸車・車のみのレビュー
SIDE-7 様2024-08-10
- 用途:
- 古いアルミサッシの戸車交換
- 対象商品:
- 75817743
1971年築の軽量鉄骨の物件につかわれていた
アルミサッシの戸車の交換にこれを購入しました。
元の戸車を外して、交換すべき資材を探して探して
見つけたのがこれでした。
サイズ的に、これでバッチリだと思い注文しましたが、
すんなり、交換できるかとおもいきや、
戸車は新品を注文しましたが、戸車を支える
軸?金具は、元のものを使うことにしました。
なんでかというと、金額が高かったからと、
こちらは使い回しできると思ったからですが、
古い軸に、新しい戸車は入りませんでした。
どうしよかなと迷ったものの、
新しい戸車の中心の穴を、鉄ヤスリで
黙々と削って、もともとの軸を入れるように加工し、
ようやく新しい戸車をいれることができ、
スムーズな開閉ができるようになりました。
まあ、古いものですし、スムーズにすんなり交換できるわけではないので
一工夫は必要でしたが、そもそも、交換用の
戸車があること自体には感謝しかありません!
1人が参考にしています
2021-08-04
- 用途:
- 築50年の団地のアルミサッシ窓メンテナンス時
- 対象商品:
- 75817524
問題なく交換できました。専門業者さんに問い合わせたら1車輪交換費用込みで\4,000と言われたので、ピッタリのサイズが手に入りとても満足しています。オリジナルのベアリング付き車輪の様にカラカラと音がしないので少し物足りない気分もありますが、機能としては充分です。
1人が参考にしています
2020-11-26
- 用途:
- 補修工事
- 対象商品:
- 75817707
古い建具に他社が製造中止になっているため、代用品として使用しています。
なかなか取り扱っているところが無い為、いつも助かっています。
値段が高いのが、痛いところですが。
2020-05-28
- 用途:
- 住宅建材のメンテナンス
- 対象商品:
- 75817524
このての戸車はなかなか見つけられず、また種類も多く全摘にてまどりました。カタログに寸法があり間違えることなく購入、交換ができました。