パイプナットのレビュー

平均満足度 4.52 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パイプナット 水本機械製作所
水本機械製作所
469 / 税込 516
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-20
用途:
車のシフトノブの延長
対象商品:
88143781

迅速な対応ありがとうございます。艶がない分、見た目も綺麗で純正品の様

1人が参考にしています
2024-06-26
用途:
シフトノブ延長
対象商品:
88143772

これと寸切ボルトでシフトノブを延長しました。シンプルでとても喜ばれました。

1人が参考にしています
2024-10-27
用途:
スピーカースタンド制作

品質も精度も問題ありません。
仕上がりもきれいです。

2人が参考にしています
2023-03-24
用途:
金属レバーの回転軸として
対象商品:
88143727

NC-6M75を購入しました。M6のメネジを有する軸が欲しかったのですが、この商品のおかげで、M6の長ナットの外形を丸く落とさずに済みました。なおご参考ですが、外径は全長に渡ってφ8.54~Φ8.55となっていて、図面寸法Φ8.5に対して特にマイナス公差ということはないようです。

3人が参考にしています
2022-04-20
用途:
商品パーツとして
対象商品:
88143824

毎回シールをはがし、うまく剥がれないときはシールはがしで掃除しますがその作業が面倒です。ごくごくたまにネジがゆがんでいることがありますが交換してくれます。そのほかは問題ありません。ありがたく使わせてもらってます。

2人が参考にしています
2021-07-08
用途:
バイクの整備
対象商品:
88143772

BMWのハンドルポストとして購入しました。ミラーがハンドルに無いタイプなので、これを使ってスマホホルダーなどを取り付けました。普通のホームセンターには無い商品なので助かります。

3人が参考にしています
2021-07-31
用途:
車の補修
対象商品:
88143736

近隣のホームセンターでは入手困難な品です。品数(在庫)豊富でいつも助かっております。

2021-11-22
用途:
盗難防止金具の製作
対象商品:
88143727

非常に品質は良いものでしたが、もう少し価格が安いと助かります。

2020-07-23
用途:
シフトレバーの延長に。
対象商品:
88143842

他の方も述べられてますが、シフトレバーの延長に使用しています。
当方の場合、125mm長が操作し易いですね。

2人が参考にしています
2021-01-31
用途:
オングボルトとロングボルトをつなぐのに使います。
対象商品:
88143745

特に問題なく使えました。必要な時がありましたら次回も注文したいと思いました。

株式会社本多事務所 様2020-07-07
用途:
木部穴加工の補強等
対象商品:
88143711

加工もしやすくほかにない商品なのでとても重宝しています。

1人が参考にしています
2020-06-02
用途:
工作
対象商品:
88143711

75ミリ以上からはネジ切りされてない部分あるので、全部されてると嬉しいです!

2020-12-15
用途:
ロックナットとして使用
対象商品:
88143763

製品自体に型番が記載されているが、これは消去できるのでしょうか。

2018-11-15
用途:
バイクのステアリングダンパー
対象商品:
88143763

バイクのステアリングダンパーのシャフト延長に使用しました。問題なしです。

1人が参考にしています
2018-11-24
用途:
機械工具の補強
対象商品:
88143806

精度、仕上げ共満足のいく物であり強度もありいろいろ使い道のある製品だと思います。リピートしました。

2018-08-02
用途:
自動車用
対象商品:
88143851

マニュアル車のシフト延長の通常の商品は、高いのでこちらで代用。
曲げて、使用しています。とても良い感じです。

2人が参考にしています
2018-04-04
用途:
工場備品で!!
対象商品:
88143763

無くては困るが純正部品は高額にモノタロウ入手で助かります。

2017-07-02
用途:
中空パイプ内でのボルト接続
対象商品:
88143867

中空パイプ内で特殊ボルトを延長するのに使いました。細目ネジのサイズでも販売していると尚よいと思います。

2018-06-11
用途:
クロームマスターリフト圧力調整可能なガススプリング
対象商品:
88143815

ガススプリングの長さを増すために購入しましたが,外国製のスプリングなのかネジのピッチが合いません。JIS規格ネジだけではなく,細目のISO規格ネジも欲しいです。

2人が参考にしています
ガラスえのぐ 様2016-06-16
用途:
ULP機の尾輪シャフト
対象商品:
88143833

仕上も綺麗で軽量、サイズも豊富で選べる

1人が参考にしています