シックネスゲージのレビュー

平均満足度 4.39 (66件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シックネスゲージ シンワ測定
シンワ測定
679 / 税込 747
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。 【用途】隙間に挿入して寸法を測定するゲージ
66件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
カスタマーサービス 様2023-12-07
用途:
鉄カブの「タペット調整」につかう
対象商品:
68541487

C50鉄カブのバルブクリアランス(タペット調整)はコンマ05かコンマ08しか使いません。たくさんゲージが有っても重いだけで調整が困難です。この商品は信頼あるシンワ製で必要最低限の枚数と軽さがポイントでした。買って良かったわー。

1人が参考にしています
2024-03-05
用途:
バイク整備
対象商品:
68541496

セロー225のタペット調整に使用予定です。必要充分な製品と思います。

2024-02-22
用途:
ロータリーエンジンのクリアランス測定

エンジンのクリアランス測定に使用したところ0.04が明らかに厚かったです。手持ちのミツトヨのマイクロメーターで測定したところ0.10でした。実際0.06が入る隙間に0.04が入りませんでした。他のレビューで精度についてはあまり言及されていないようなので偶然不良品だったのかもしれませんが残念でした。

1人が参考にしています
2023-12-22
用途:
オートバイメンテナンス
対象商品:
68541487

今まで使い込んできた物が摩耗してきた為購入。価格も安く他の物と抱き合わせにて送料節約です。

2023-06-24
用途:
HA02カブエンジンのタペット調整用
対象商品:
68541487

カブエンジンのタペット調整に必要な値をカバーしており、ゲージの枚数も少ないため本体が軽量で扱いやすいのが良い。(ゲージを折れ曲げるてしまう要因が減る)少しゲージのかしめがきついので薄いゲージを取り出すときは注意が必要なので、私的にはもう少し緩めだともっと使い易いと思う。

Garage STINGER 様2023-09-27
用途:
ゲージ
対象商品:
68541487

リベットがきつくて薄いものを使用するときに不便でした。

1人が参考にしています
2023-08-16
用途:
エンジンのメンテナンス時
対象商品:
68541487

リピーターです。エンジンのバルブクリアランス確認に使用しました。特に問題もなく使用できます。

2023-04-01
用途:
金型隙間の調整時
対象商品:
68541496

0.15~0.3mm程度の隙間を調整するときに使用。
枚数が9枚しかなく しかも0.1mm単位で調整できるので重宝してます。
安価なので数点在庫でき替えが効くのがありがたい。

祐宝丸 様2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
68541487

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

2022-09-18
用途:
バイク・メンテナンス
対象商品:
68541487

安くて使いやすいです、何個も買ってしまいます。各工具箱に、入れています。

2022-07-11
用途:
オートバイのタペット調整に使用
対象商品:
68541487

旧車に乗っているのでよく調整しています、リーフ枚数は必要最小限でコンパクトで気に入りました。

2022-06-07
用途:
自動車エンジンのバルブクリアランス測定
対象商品:
68541514

以前使用していた物が痛み、数字が読み難くなった為の買い替えです。
定規などの測定器を多数販売しているメーカーなので選びました。
この商品で測定し調整したエンジンは快調に動いているので正確だと思われます。

1人が参考にしています
2022-06-23
用途:
加工機械のセッティング等
対象商品:
68541523

信頼のメーカー製で安心して使用できます。
ゲージをばらして順番を組み替えたり、1枚単位で使えるので助かります。

トリプルサウンド 様2021-10-02
用途:
点火メンテナンス
対象商品:
68541487

マッハのポイントギャップ調整に購入しました。
まだ使用していませんが、すぐに届けていただき満足しています。

2021-09-05
用途:
原付のバルブクリアランス

原付のバルブクリアランスをセットする為に購入しました。商品早く到着して満足です。

1人が参考にしています
2021-09-26
用途:
スクーターのメンテナンス
対象商品:
68541505

排気側のタペット調整時に、タペットの位置が悪く苦慮していたが、150mmのこの商品を購入し正解だった。

2021-08-07
用途:
カブのタペット調整に
対象商品:
68541487

ゲージの種類が多いのがいい。気持ち、キツ目に締めたい場合等、あらゆる場合に対応できる。
一方で、種類が多すぎて、希望のゲージを引っ張り出すのに手間取ることも多いがそこは慣れか。

2021-04-05
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
68541487

安価でコンパクトですね。
精度は
0.04-0.15mm +-0.005mm
0.20-0.30mm +-0.012mm
重ねて使うものなのでほどほどですが、高精度を求めるものでなければ十分。
目的・精度に合わせて使えば良いと思います。

1人が参考にしています
2021-05-12
用途:
バイクの修理
対象商品:
68541487

GB250のタペットクリアランス調整用に購入。メーカー品なので安心。

2021-01-19
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
68541487

タペット調整に使用。
これがあればエンジンのクリアランスやシリンダーヘッドやシリンダーの歪みも計測出来るので持っていて損はないと思います