アルカリボタン電池のレビュー

平均満足度 4.16 (45件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アルカリボタン電池 モノタロウ
低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。 【用途】ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマーなど。
45件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-06-15
用途:
LR44が必要な器具に
対象商品:
73586746

普通に使えますからコストパフォーマンス的には満足です。

ゆひま工房 様2017-07-27
用途:
引き戸防犯ブザー用電池として使用
対象商品:
73586746

価格がとても安いので、以前から使用しているが、
メーカー品に比べてかなり寿命が短い。
電池の寿命はかなりメーカーで差が大きいことは
知っているつもりだが、もう少し何とかならないかと
いつも思っている。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございません。
品質改善に努めて参ります。

2017-05-01
用途:
普通に使えます
対象商品:
73586746

LEDライトに使用。安価ですが、寿命が短いこともなく普通に使えます。

2016-02-29
用途:
リモコンや時計など
対象商品:
73586746

100均に行く手間も惜しいので大変助かります。
購入後4ヵ月以内に5個使いましたが、問題なく使えております。

2016-09-09
用途:
アルカリボタン電池
対象商品:
73586746

アルカリボタン電池は 安価ながら 使用しやすいです。。

2016-05-23
用途:
日常使い
対象商品:
73586746

普通に使えてちょうど良いです。

2016-04-02
用途:
テスター用電池
対象商品:
73586746

良好

2015-10-07
用途:
リモコンスイッチ等
対象商品:
73586746

特殊機器のリモコンスイッチ(複数)に使用する為、この価格で購入できるのはうれしい事です。

加村 様2015-07-26
用途:
大手とある100均にくらべ長持ち
対象商品:
73586746

壁かけ時計につかっています。それまで100均2個売りを使っていて6か月前後なので
1年2個とかんがえていましたが、Monotaroさんのは9か月程度持っています現在2個目だったかと。良い方に交換予定が狂っているので、計算がめんどうですけども。

2015-09-18
用途:
子供のおもちゃ
対象商品:
73586746

最近の子供のおもちゃにこのタイプの電池が多く使われている為、値段が安くて助かります。

自由業 様2016-05-17
用途:
LED懐中電灯用
対象商品:
73586746

問題無く使用できていますし、安い。

2015-04-16
用途:
テスター等への補充
対象商品:
73586746

安い。ひたすらそれだけの理由で選択。耐久性というか能力的にはまだわかりません。

2015-03-27
用途:
懐中電灯での使用
対象商品:
73586746

複数個使用しなければならないボタン電池が格安で購入でき、非常に助かりました。

2015-05-08
用途:
子供のおもちゃの電池
対象商品:
73586746

この電池を1回に4つ使うおもちゃに仕様しています。私の知る限りこの値段が最安値です。

2015-10-30
用途:
仕事
対象商品:
73586746

安くていいです

2015-10-13
用途:
ライト電池交換
対象商品:
73586746

モノタロウブランド初めて購入しました。
どのくらい持つのか楽しみです。

2015-10-12
用途:
LED作業灯の交換電池
対象商品:
73586746

何も問題なく使用しています。

2015-09-11
用途:
LEDライト
対象商品:
73586746

ひとつ電圧が低いものがあった

有限会社船津運送 様2015-08-30
用途:
LEDライトなどに
対象商品:
73586746

普通に長持ちします。問題ないです。

2015-08-11
用途:
タイマーのバックアップ用
対象商品:
73586746

取り付けたばかりなので寿命はわかりませんが、価格的には満足しています。