カッターガイド プロのレビュー
軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。ガイド端をゼロ基点にしたコンベ目盛の装着により、測定やケガキなど直尺としての利用可能。ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな直線。ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止。
【用途】カッター切断用ガイド
西田畳製造所 様2023-09-21
- 用途:
- 畳表落とし
- 対象商品:
- 60842144
畳を作成する際の畳表落としで使用させて頂いています。
もう少し定規が動き難くなると使いやすいと思います。
因みに私は滑り止めテープを裏目に貼って使用しています。
消費生活研究所 様2021-07-09
- 用途:
- ツルツルする布や革の裁断
- 対象商品:
- 60842135
ガラス切断用に購入したのですが、大きすぎて取り回しが難しかった。
しかし、最近スルスルするオーガンジーやツルツルするレザーをカッターで切るのに活躍しています。片手でしっかり抑えられ、滑らない、動かないです。この物差しだからこそオーガンジーでバイヤステープを作ることができたのだと思います。
消費生活研究所 様2020-04-11
- 用途:
- 布、合成皮革、ガラスの切断
- 対象商品:
- 60842135
薄いものから分厚いものまで、しっかり押さえて切ることができます。大きいのでテーブルもそれなりに大きくないといけないのですが、いままで中継ぎして切っていた時より抜群に仕上がりがいいです。
2018-09-06
- 用途:
- 手芸 厚紙の切断
- 対象商品:
- 60842135
厚紙の切断に使用していますが、安定してカッターを使うことができます。今までは普通のスケールを使用していましたが全然違います。指を傷つけることもなくなりました。
2人が参考にしています
2015-11-30
- 用途:
- 紙や布を切るときに使用
- 対象商品:
- 60842135
力が弱くて押さえが甘くて普通の定規では、すぐずれてしまって困っていたのですが、
厚みと少しの重さがちょうど良く使うことができました。特に布を切る際は布が途中でずれなくなり、とても重宝します。
用途は本当は違うかもしれないのですが、いいものをみつけたと思っています。
FLAT758 様2015-08-26
- 用途:
- フロアーシートのカット
- 対象商品:
- 60842144
期待もしておりませんでしたので、普通に使用しております。タジマブランドを信用して購入しました。ホームセンターで購入するよりも安かったので好しとします。