スペーサー リングのレビュー

平均満足度 4.75 (56件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スペーサー リング イマオコーポレーション
イマオコーポレーション
146 / 税込 161
56件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-28
用途:
分譲マンションの扉下りの改善用として

鉄骨鉄筋コンクリート造の分譲マンション内の扉が床と競るようになってきています。修理には、いろいろと大がかりな方法も考えられますが、蝶番の軸径を計ったところ、このスペーサーリングの内径がほぼ近いことが解りました。
購入し、蝶番の軸の羽側の中間に挿入したところ、見事にフィットし、スペーサーリング分だけ、扉側が上に上がり、競りが解消しました。ということで、数十秒で、修理完了となりました。仕上がりもキレイなリングで美観的にも違和感なく修理完了となり、良い製品でした。

株式会社 木暮建設 様2024-10-18
用途:
パーティションのドアの調整

古くなったパーティションのドアの高さ調整のために購入。ホームセンターには家庭用の物しか置いてなかったのでモノタロウで購入しました」。

2024-04-03
用途:
二輪のメンテナンス
対象商品:
75850993

小型ベアリングのカラーとして使用しています。長期間使用しても摩耗も少なく満足しています。

ジェイベック株式会社 様2023-11-28
用途:
ネジの差し込み位置調整
対象商品:
75851063

寸法制度もよくネジが深く入りすぎるのを防止するため利用しました。硬さもあり問題なく使用できました。

2022-12-20
用途:
自転車の2ボルトステムのM8ワッシャー代替
対象商品:
75850993

自転車のステムのボルトに使うワッシャーは外径が呼び径プラス3mmと極めて特殊で、単体での入手方法が見つからなかったのですが、こちらのスペーサーがM8x11ワッシャーの代替品として無加工で使えました。助かります。

1人が参考にしています
2023-02-28
用途:
マニュアルトランスミッションのシフトリンケージ製作に
対象商品:
75850993

リピートです。マニュアルトランスミッションのシフトリンケージスペーサーとして使用。
精度も十分で満足です。

2022-12-04
用途:
自動車のシフトノブの交換時
対象商品:
75851115

期待した通りレバーにピッタリで、とても良かったです

2022-01-30
用途:
切断砥石の口径変更に使用
対象商品:
75851097

切断砥石の口径変更に使用内径を12mmから12.7mmに削り使用、思った通り作成できた。

2022-01-20
用途:
器具取付作業
対象商品:
75851063

小型でサイズも豊富なので使い勝手が良い。満足しています。

2021-06-21
用途:
マルイ製 電動ハンドガンのスプリングスペーサーに
対象商品:
75851002

丁度良いサイズの安いスペーサーを探してこちらにたどり着きました。
付けてみたら内径もスプリングガイドとしてもぴったりでした。
M93Rに組み込みましたが、3mmで初速が5~6m/s上がりました。
2mmを使えば2mmか4mmの選択も出来ます。
本来の用途ではないので自己責任で。

2021-06-15
用途:
自転車のチェーンリングのナットの遊びシロの調整
対象商品:
75851045

ナット径9.8mmに対して、購入したスペーサ内径10.0mmで、丁度良い寸法でした。厚みも良く面取りもあり、仕上げの外観にも大変満足しています。

2021-04-17
用途:
自転車のパーツに加工して使用しました。
対象商品:
75851167

しっ浸かりとした素材で加工するには少し時間もかかりますが、壊れることはないでしょう、良い加工品が作れました。

2021-01-13
用途:
草刈機に使用
対象商品:
75851133

大変良い品物です。ーーーーーーーーーーーーーーーーー

1人が参考にしています
2020-05-06
用途:
車の部品のスペーサー
対象商品:
75851133

サイズ的には略満足しています。只色合いがSUSらしくない様なので満点での満足とは
なりませんでした。

1人が参考にしています
2020-09-07
用途:
ドアの丁番のスペーサー
対象商品:
75850993

ドアの丁番のスペーサーが摩耗したため、代替品として。
ホームセンターで探したが、見つからなかった。
ここで見つけられてよかった。

1人が参考にしています
2020-07-18
用途:
ホイールスペーサーのガタ解消に使用
対象商品:
75851133

ヤフーショッピングで買った安物のホイールスペーサーのボルト穴が大きすぎる(M12用なのになぜかφ15㎜)ので、少しでもガタが減るようにと思い試しに購入。マシになったのでリピート購入予定。でも値段がもう少し安ければと思うので満足度は「やや満足」とさせてもらいます。

2019-12-18
用途:
穴の隙間調整用として
対象商品:
75851115

スペーサーというか、カラーというか、ワッシャーというか、まずこんなサイズの製品は無いだろうなと思っていたら有ったんですよね。
まさかこんなに色々なサイズが用意されているとは知りませんでした。
本当に助かりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-11-09
用途:
古居扉の上下調整用
対象商品:
75851054

常時開閉する扉が古くなり床を擦るようになっていた場所に使用しました。用途にピッタリ合い良かったです。
配達については、郵便受けを利用出来れば更に良いと思います。(不在になった為)

1人が参考にしています
占部電設 様2020-01-07
用途:
ベアリングローラー取付の出入りの調整
対象商品:
75851063

SUS材では無いSS材の物が欲しい(格安にしたい)

2019-07-22
用途:
シャフトの延長
対象商品:
75850993

なかなか良い感じである、内側角をもう少し落としてもらうとより良い。