防振ゴム(オネジ・メネジ)のレビュー

平均満足度 4.44 (48件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション
イマオコーポレーション
146 / 税込 161
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
48件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-18
用途:
バイクのカウルの止めに等に

振動の大きなバイクのカウルのステーの間にかませたところ、クラックが入ることもなく未だに良好です。ゴムと金属の剥離もありません。
他の所にもリピートして使っています。

2024-05-23
用途:
ホンダビートのECU熱対策
対象商品:
75861317

ECUを15mm浮かばせ、裏に断熱材を貼りました。
穴あけや延長ケーベルなどが必要ない手軽いの改良でう。

1人が参考にしています
2024-06-19
用途:
機器の振動対策
対象商品:
75861231

望みの機能を得ることができました.安価で機能に問題はなく,大変優秀なのですが,個体によっては,雌ネジ部にゴムが被っているものがあったのが,少し気になりました.

2023-12-24
用途:
スノースクート
対象商品:
75861353

今まで倉敷を使ったましたがイマオはどんな感じか楽しみです。

水島正昭 様2023-03-04
用途:
オーディオ製品のインシュレータ用に
対象商品:
75861326

古いレコードプレーヤーの脚の部分が、ゴム製のため劣化していました。この製品を見つけ代わりのものを製作しました。ネジの種類がいろいろあるので、プレーヤーのサイズに適合するものを選べました。適当なクッション性と硬さがありぴったりでした。

1人が参考にしています
2023-11-04
用途:
プレートランマーの修理時
対象商品:
75861432

ホームセンターではなかなかないので助かります。商品も問題ありません。

2023-05-29
用途:
衝撃試験
対象商品:
75861231

衝撃試験でNGだったので、お試しに購入して耐衝撃性の効果を検証した。少量ですぐ届くのでとてもありがたい。

スカイドリーム 様2023-04-26
用途:
エンジンマウントに使う
対象商品:
75861362

エンジンマウントに使う、サイズがいいのが有りベストでした。

2022-11-07
用途:
劣化部品補修
対象商品:
75861222

防振ようで追加して使用するため購入して取り付けしたけっかある程度の効果はあった

2022-02-08
用途:
プレーヤーのメンテ
対象商品:
75861222

小さな寸法を探していました
まことにありがたい限りです

2022-04-21
用途:
モーター防振
対象商品:
75861222

まだ詳細評価できないが、感触は良さそう。高度にバリエーションが増えればいい

2021-11-18
用途:
修理対応
対象商品:
75861256

電磁振動するトランスを固定、防振に非常に良かった。

2021-05-23
用途:
アプリリアのチャンバー固定
対象商品:
75861344

国内の汎用品が合うなんて、嬉しい。丈夫そうで安心できる

1人が参考にしています
2021-02-15
用途:
チェーンソーの修理
対象商品:
75861274

マキタ製チェーンソーの防振ゴム劣化に伴う取り換え。ハンドル部分2か所。復活。メーカ廃番の為、流用。

ADACHI・EDS 様2020-01-31
用途:
エアコンの室外機の振動防止に使用
対象商品:
75861362

壁面やトタン屋根に取り付けた室外機の振動で室内の騒音や近所まで及ぼす屋根の振動音軽減に使っていますが効果抜群です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-08-24
用途:
電動あんま機の除震ゴム劣化の為交換。快適に使用できる様になりました。
対象商品:
75861274

特に問題無く交換作業が出来ました。価格も高く無かったと思います。

2020-05-07
用途:
エンジンへの部品の取り付け
対象商品:
75861301

ボルト長の長い物がなかったので、メネジタイプにスタッドボルトを立てて使おうとしましたが、やや強めに締めこんでいくとメネジの底が抜けてしまった。メネジの深さも1Dしかないのでもう少し深いものが欲しい。

1人が参考にしています
2021-05-23
用途:
DUCATIのオイルクーラーマウント
対象商品:
75861326

純正品は千円以上しますが、これは200円以下。ほとんど同じものです。

2人が参考にしています
2020-07-12
用途:
ラジコンヘリ-ガソリンの振動防止
対象商品:
75861256

振動防止に使用したら ラジコン用のサ-ボの誤動作がなくなった

2020-04-13
用途:
アーチェリー用部品
対象商品:
75861222

希望していたもの通りで、「可もなく不可もなし」といったところです。