ボードアンカー(ステンレス)のレビュー
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけにステンレスタイプ少量パックでお求めやすい傘が開いてガッチリ固定
【用途】合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに
2021-01-11
- 用途:
- 中空部分のネジ止め
- 対象商品:
- 75217834
他にも意見があるように、傘部分の強度が強いせいか、なかなか開いていかない。また溶接部分の強度が悪く4個ほど少しねじ込んだだけで分離して壊れてしまった。ステンレス製が良かったので上記不具合についてはとても残念でした。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ありませんでした。
2017-05-12
- 用途:
- 石膏ボードへの取り付け
- 対象商品:
- 75217852
動きが加わりそうなもの(タオルハンガーなど)はトグラーを使うようにしていますが、時計や絵画などはこちらを使用して使い分けるようにしています。ステンレス製なので錆の心配なところにも使えて便利です。
1人が参考にしています
2020-05-29
- 用途:
- 部材の取り付け
- 対象商品:
- 75217834
3mmのベニヤに取り付けたがステンレスは堅いのかベニヤの方が負けてしまい傘が開かず失敗したものがあった。同じ製品でA-405HNの方が使いやすい。
2019-07-29
- 用途:
- 石膏ボードへの取付
- 対象商品:
- 75217852
ネジをドライバーで回して締め込むにはとても硬いです
電動ドライバーなどで回すとベースが供回りして大きな穴が開きます
回り止めの針金が付いていますのでそれを使用してもダメでした
テフロンスプレー等の固体系潤滑剤を使用しましたがドライバーでは無理です
メーカーから専用の工具が出ていますのでそれを使用しないと無理みたいです
今まで使用していたホームセンターの安物が使いやすかったです
専用工具を使用することを注釈に淹れてください
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
牧田自工 様2019-10-30
- 用途:
- 本使用前のテスト
締め込んでいくと硬すぎて溶接部分(ナット)が外れ使い物にならなかった。ナットの溶接が甘いのか開脚部分の強度がありすぎなのでは?壁に穴を空ける前で良かった。
1人が参考にしています